实测电压:1.20V |
实测电压:1.27V
根据DDR规格书要求,U11供电电压不低于1.283V
根据I.MX6规格书要求,U4供地电压低于1.35V会造成处理器降频
需要帮忙分析:
根据实测电压1.27V(U4标准值为1.4V),1.2V(U11标准值为1.35V)推算U4参考电压VF=0.7324V,U11参考电压VF=0.7062, |
|||||||||||
与其规格书描述的0.8V 1%不符,
|
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
实测电压:1.20V |
实测电压:1.27V
根据DDR规格书要求,U11供电电压不低于1.283V
根据I.MX6规格书要求,U4供地电压低于1.35V会造成处理器降频
需要帮忙分析:
根据实测电压1.27V(U4标准值为1.4V),1.2V(U11标准值为1.35V)推算U4参考电压VF=0.7324V,U11参考电压VF=0.7062, |
|||||||||||
与其规格书描述的0.8V 1%不符,
|
电路没啥问题,就是你电感的饱和电流不够,饱和电流至少要大于5A,你换个电感先
然后上传下你LX节点以及Vout波形
layout上靠近芯片处的覆铜不好,Thermal pad要覆地,Vin和SW pin脚用大块铜连接就可以
其中红色圆圈的过孔1是否通过其他层连接到红色圆圈内的过孔2?其连接走线时候远离干扰源?
测试下红色圆圈2处的电压,看是否正常? 绿色圆圈处是测试点还是会连接其他元件?
FB管脚的波形是怎么样的,用AC耦合看一下,看下是否稳定
还有你的渠道是正规采购么,如果比例比较高建议你先采购方确认渠道,淘宝上都是假货的
波形没什么太大问题,再检查一下焊接时候存在问题,因为你出现的比例较大,也可能是焊接出现了虚焊
如果焊接完好,建议你联系经销商,让他们帮你联系技术支持到现场来帮你解决