This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC21521/UCC21520无输出

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521, UCC21520

但是在使用时3.3V的输入信号无法驱动该芯片,型号为UCC21521CDW;用来实现3.3V信号转为任意电平的信号;
测试将VSSA端接地,VDDA设定为17V,仍然不行;这个芯片能这样使用吗?      想通过这个芯片实现3.3V控制信号转为一定范围内的任意高低电平信号;如低5V---高12V;有什么推荐的方案吗?
  • HI
    VCCI 3~18V都是可以的,如果你是给3.3V, 测试一下芯片脚VCCi的实际电压是否稳定在3V以上(用示波器确认)
  • 这个点确认是超过3V的,使用的是线性电源直接供电;3.3V应该是稳定的
  • 您好,请问您是要用这个驱动两路低侧的MOSFET,还是驱动高低侧MOSFET呢?

    EN引脚检查过了吗?还有这个UCC21521是一个带隔离的栅极驱动器,所以两侧的地如果接在一起就失去了隔离的意义。

    请把您的需求描述地更清晰一些,低5V高12V,是指的低电平是5V,高电平是12V吗?

    您也可以到TINA里仿真。

  • EN引脚检查过;实际应用是特别的用于CCD驱动,需求是将一个3.3的控制信号转换下电平---0对应5V;3.3V对应12V;类似这种应用;两侧共地只是为了进行测试;因为现在芯片没有输出;

  • 我会仿真一下帮您看看。您两路的输出是不一样的吧?按照您说的,VSS应该接5V,VDD接12V吧。
  • 您好,您的问题应该是VDDVSS之间的电压差小于芯片正常工作所需电压,导致该芯片进入了欠压保护状态。

    以下是UCC21521的数据手册里的推荐参数,您使用的是UCC21521CDW,所以,如果您的VSS要设置为5V,那么VDD至少要20V以上才能够正常工作。所以您如果想要实现5V-12V的输出,您必须选择Driver output bias supply较小的芯片。如果还要选择UCC21521,应该选择UCC21521ADW5V UVLO version这款。

    后面是我的一个仿真,由于UCC21520有现成的TINA参考设计,二者的主要差别在于UCC21520DIS PIN。所以我拿这款芯片来进行了仿真验证。

    VDD2=12VVSS2=5VOUTB没有输出

    我们增加VDD的电压值,当VDD=13.8>5+8.7=13.7VSS=5VOUTB输出正常。

    为了保险起见,建议VDD-VSS更大一些,留出一些余量。

    如果还是有问题,建议您把您实际的原理图贴出来,标清楚各个节点的电压值。

  • 您好,刚才图片都没有显示出来,请参照我的这个文档UCC21520.docx