This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EMB1499空载问题



我仿照TIDA-00817做的均衡电路,EMB1499钳位正激,空载调试,后面悬空没有任何负载,假负载也没有,我还没上EMB1428和BQ76455芯片,EN是由函数发生器产生的脉冲,DIR设定4V,Vset设定2V,都是固定的电平.现在的现象是,每当我一上EN信号,故障显示为110(我接的发光二极管来看的),示波器测试输出果然过压最大值为6V左右。到底是什么原因引起的呢?变压器?还是因为我是空载,然后Vset设定2V,太高了,导致内部的VREF过高,和VSENSE_HS经过误差放大器后得到的Icontrol过小,然后加在PWM comparator的负输入,导致PWM脉宽很大,输出飘高,过压保护。

  • 现在我还没弄懂原理,接电池就可以了,但是VSET设定有问题。
  • 经过今天的调试,现在看来是对电池的这个是恒流模式(第一次搞电池没经验),那就是Vset和电流检测电阻共同设定的一个均衡电流的值,空载占空比就会一直增大让电流达到设定值,但是由于是空载所以电压升高。
    现在继续调试放电功能,发现DIR设定的电平有问题,手册上给的是上升沿门限最大是2.75V,下降沿门限最小是2.2V,我充电给的是4V没问题,但是我放电给的是1.4V,结果还是充电模式,最后我给0V即可实现放电模式。
    不过新的问题是均衡电流的设定,也就是Vset和初次级两个电流检测电阻阻值的关系,和手册上给的公式不一致,我需要在哪方面做修改测试呢?