我仿照TIDA-00817做的均衡电路,EMB1499钳位正激,空载调试,后面悬空没有任何负载,假负载也没有,我还没上EMB1428和BQ76455芯片,EN是由函数发生器产生的脉冲,DIR设定4V,Vset设定2V,都是固定的电平.现在的现象是,每当我一上EN信号,故障显示为110(我接的发光二极管来看的),示波器测试输出果然过压最大值为6V左右。到底是什么原因引起的呢?变压器?还是因为我是空载,然后Vset设定2V,太高了,导致内部的VREF过高,和VSENSE_HS经过误差放大器后得到的Icontrol过小,然后加在PWM comparator的负输入,导致PWM脉宽很大,输出飘高,过压保护。