这个引脚手册上说是内部上拉5V,可外接开关拉到地,低电平有效。
我在实际使用时,有些板子这个脚是悬空的,可以正常启动。但有些板子必须把这个脚拉一下低才能启动。
请问这个引脚 具体正确的接法应该是如何的。空间有限不用开关,就接上拉或者下拉电阻固定接行吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看手册说是pb_in是接电池的时候,需要接一个开关,然后低电平触发开机
我也是悬空的
目前pmic上电电压都正常,不过时序没有测
还有一个问题,我的板子全都起不来,uart0 保持3.3V高电平,tx,rx都是
确认复位和sysboot都对
不知你那边有啥建议没有?