模拟在没有外部太阳能电池输入、VBAT接3V电池情况下,想下确认VSTOR的输出电压。
系统设置如下:
1、UV、OV、VBAT_OK设置同EVK设置即OV:3.1V,UV:2.2V;
2、VBAT_OK高电平:2.8V,VBAT_OK低电平:2.4V;
3、负载用10K电阻来表示;
4、在VSTOR和VBAT_OK之间连接了一个NcH+Pch的MOSFET(EM6M2)。
实际模拟发现当电池电压(VBAT)低至1.3V的时候,VBAT_OK才置低,这个原因不太理解,望高手们指点一下。
附件:仿真原理图和EM6M2手册。