This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq34z100 使用过程中可以 热插拔电池吗?

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ40Z50, BQ34Z100-G1

我们想再 平衡充上增加一个电量计,,只是用来检测充电电量。

因为电池就是一个3S1P的裸电芯,,使用过程中,用户充电的时候,,插入充电器,,不想充啦, 随时拔出电池,

如果把电量计 放在充电器的板子上,,,这样使用过程中,,,bq34z100  就会和电池 发生热插拔,,

第一、这样的方案是否可行,,,插拔电池,会不会影响电量?

第二、我之前用过bq40z50,, 需要一个NTC 电阻,用来检测电芯的温度。目前这种方案,没有在电池内部放热敏电阻,与充电器bq34z100  只有电芯电压链接。

这样不知道电芯温度的情况下,能否获取电量????  据我了解,学习chemid 也得知道电芯温度啊。

bq34z100 是不是必须和电池保持常链接,必须知道电芯当前的温度?

  • 应该是可以的,BQ34Z100-G1是支持system side的电量计

  • bq34z100需要知道电芯的温度才能做电量计算。这样就要考虑NTC在结构上的位置了
  • 张工,您好,  为什么我看EVM 上面  ,,,  NTC 是直接放在板子上的,  并没有放在电池端。

    按照您说的,NTC 应该放在电池上啊,这样NTC 就是测的室温,,非电芯温度。

      主要是我们目前电池结构,和充电器结构都已经定啦,只是想监视一下,充电电量。  如果测室温,对电量显示影响不大的话,我们就这样用啦,

    还是说必须要把NTC 放到电芯上,  到时候和板子接四根线,,,BAT+ BAT- NTC的两根线

    谢谢

  • 首先,TI做的评估板是为了评估芯片用的,并不是为了满足某个客户的某个项目。所以NTC是放在板子上。
    一般来说,BQ34Z100更多是用在pack端。用在主板端本身就有天然的劣势,就是没法获取电池的真实温度,电量计算的精度肯定会受影响,除非你结构上把主板上的NTC贴在电芯上。