参考官网EVM设计的,输入50V,输出5.2V
问题:
1, 十几V输入时,空载正常,一旦负载超过200mA就保护了
2, 加大输入电压,连100mA负载都带不起
3, 方波明显的很杂,电感发烫,IC也发烫(理论IC是不会发烫的,因为是外置MOS)
4, 保护的现象是限流触发了保护,采样电阻两端的电压有很大振荡
备注:说滤波,线路等原因都不用提了,因为我的DC基本都是按照常规的规则去布线的,电流环也非常小,尽量在抵消磁干扰。
如果是线路跟电感问题,无非是转换率低,发烫而已。但是我现在输入那么小的电压,输出那么小的电流,就立马保护,感觉是整个IC 应用出了很大问题。