This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

希望能够帮忙选择一款电流源芯片和电流放大器

Other Parts Discussed in Thread: THS3001

各位工程师你们好,我现在需要一款从20mA到1000mA(也可以稍小于1A)左右的电流源芯片,用来驱动大功率白光LED芯片。基本应用环境是这样的:我将一个直流电流上加上一个交流的电流,做调制,然后才去驱动LED灯,所以这里有个问题是直流要恒定(但精度要求不是很高精确到10mA以内就可以接受了),请注意,现在已经有的那些专用LED驱动芯片我看过好多了,如果没有理解错的话,那个是通过检测某个参考电阻上的电压来使得整个LED的电流达到设定的值的吧,而我希望得到一个固定的直流,除非人为设定,否则工作时不会自动调整LED的电流。

可能考虑过电池充电的芯片,但是找到几款,电流比较小,不知道TI的工程师们能否推荐一款能满足我的需求的电源芯片,十分感谢!

另外还有就是前面的我大约需要将一个双极性的电压信号(-5V~5V,这个其实可以缩放,但转换玩的电流峰值至少为上面直流的10%),转换成电流信号,像电流源源一样具有固定的驱动能力,我现在想用THS3001,不知道是否合适,如果不合适还请推荐款一款运放可以吗,再次感谢谢~

  • 不是很明白,你的电流在工作过程中是变化的吗?在直流上叠加一个交流是什么意思?你需要得到的最终输出电流是要什么样子的?你输入是电压源还是电流源?

  • 谢谢关注,实际上是做一个调制电路,需要一个稳定的直流偏置,以电压源输入,得到稳定的电流输出,让LED有足够的亮度,然后在此之上加上调制。

    因为找到的芯片大都是通过参考LED阴极到地的电压调节的,可能怕因为调制的原因,使得芯片的调整跟着调制信号变化,这样芯片提供的就不是稳定的直流了