Other Parts Discussed in Thread: THS3001
各位工程师你们好,我现在需要一款从20mA到1000mA(也可以稍小于1A)左右的电流源芯片,用来驱动大功率白光LED芯片。基本应用环境是这样的:我将一个直流电流上加上一个交流的电流,做调制,然后才去驱动LED灯,所以这里有个问题是直流要恒定(但精度要求不是很高精确到10mA以内就可以接受了),请注意,现在已经有的那些专用LED驱动芯片我看过好多了,如果没有理解错的话,那个是通过检测某个参考电阻上的电压来使得整个LED的电流达到设定的值的吧,而我希望得到一个固定的直流,除非人为设定,否则工作时不会自动调整LED的电流。
可能考虑过电池充电的芯片,但是找到几款,电流比较小,不知道TI的工程师们能否推荐一款能满足我的需求的电源芯片,十分感谢!
另外还有就是前面的我大约需要将一个双极性的电压信号(-5V~5V,这个其实可以缩放,但转换玩的电流峰值至少为上面直流的10%),转换成电流信号,像电流源源一样具有固定的驱动能力,我现在想用THS3001,不知道是否合适,如果不合适还请推荐款一款运放可以吗,再次感谢谢~