你好,请教一下关于BQ27542的2个问题:
1, 在Registers页面中有一条只读信息“ Self Discharge Current”,在我做成的电池中显示高达50mA左右的数值如附图
,不太明白这个电流是如何被检测?代表的实际意义是什么?按技术参考文件说明理解为电芯内部微短路自放电流,这样的理解是正确的吗?如果确实是指示电芯内部自放电大小,那这个值显然是不正确的,是否可以更详细解释一下这条信息的具体意义以及数值的量侧依据。
2, BQ27542芯片LDO的输入脚(PIN3---REGIN)规格书中描述最大耐压为24V,当推荐输入电压最大为5.5V,这2个值相差比较大,我想了解是否可以在这个脚上直接输入9V电源(目的是希望把这颗IC用于2串的锂电池项目),谢谢!