Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W, UCD7242, UCD74120
UCD9248+PTD 08D 210 配置电源过程中一直出现FLT错误
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W, UCD7242, UCD74120
UCD9248+PTD 08D 210 配置电源过程中一直出现FLT错误
你好,目前设计了一块电路板,电源部分参考xilinx xc705开发板,采用UCD9248+PTD08D210W进行上电时序控制,电源部分电路与xc705开发板电源电路完全一致,12V输入,电路图如下所示。MGTAVTT这路输出电压上电后,偶尔会出现FLT错误,出现故障概率约为20%,具体错误信息如下图。MGTAVTT正确的输出电压应为1.2V,但出现FLT错误后,电压为0.63V,输出电流为0,该路电源PWM频率设置为500KHZ。同批板卡做了10块,电路和软件配置完全一致,但只有这一块板卡的MGTAVTT出现异常,其余板卡均正常。麻烦帮忙分析一下可能是什么原因导致的?Thanks very much.
原理图看不到。请提供这路异常时的输出电压波形。
1. 输出电容是多少?
2. 启动时负载是多少?会否有过流发生?
3. UCD9248给这路设的缓启动时间是多少?是否有加大缓启动时间,试试?
你好,根据您的建议,用示波器抓取了异常时的波形,如下图所示。从上至下,分别为输出电压、ISENSE和FLT信号。
故障时的局部放大图如下。
输出电压正常的情况时,大部分情况下FLT信号无拉高现象,但偶尔也会出现FLT拉高现象,波形如下图。
相关原理图如下,麻烦再帮忙指导一下。
您好,L44和L45是两个磁珠,我们这个电路是参考的xilinx KC705开发板的电路,开发板上是用外部电路来检测的,测试的电流波形就是模块自带的管脚输出的波形。
我们看了ucd74120芯片上有一个补充的文档,上面说了这个问题,我们看了一下现象差不多,您看一下是不是ucd7242是不是还仍然存在相似的问题,在不改动硬件的前提下还有没有别UCD74120 Power Sequence Requirement.pdf的解决办法。