Hello~
我司在使用 BQ24610作为电池的管理芯片,但是发现一个比较严重的问题,请帮忙确认回复一下。
按照芯片规格书推荐的电路,若输出端short的话,则MOSFET(即ACFET) Q2会损坏掉。这时再次插上电池和adapter时 芯片应该处于 保护状态(电源指示灯不亮, CE 低电平等),但是这个时候 外部电源(adapter)会通过 FET管Q2 直接给电池充电,这时测试 /BATDRVD端 输出为L,也就是说外部电源(即adapter)没有经过芯片处理直接给电池充电,充电电流和电压都不受到控制直接就加到电池上,这样会导致电池爆炸的隐患。
想问一下,1. 当AC FET 损坏的情况下,芯片处于保护状态了(ACDRV 已输出H电平,CE为L, 指示灯不亮等),为什么芯片还是有记忆 使 /BATDRVD 为L,
使得BATFET 导通,从而导致外部的电源直接给电池充电?
2. 有什么好的方法处理这样的问题? 或者防止Q2 damage。