各位TI的工程师,你们好!
我现在用LM3409HV做一个LED驱动,R off=33K,Fsw=400K,设计电流是2A,Rsens=0·1欧,输出36V,电感68uH,电感平均电流3A,峰值6.5A,用模拟调光,然后通过PWM的引脚作为开关信号,现在感觉电流上不去,AD引脚电压1V只有600多毫安,另外关断的瞬间会有响动,像继电器的声音一样,常量的时候没有声音,输入电压是60V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
电感发出声音,一是因为电感饱和电流不够,而是因为不稳定引起的震荡。
如果确认电感电流没有问题,你需要再检查电路的稳定性,电路稳定性一般和环路或者layout有关,但是作为这个LED driver芯片,建议你确认layout.
同时电容的采用,你需要按照datasheet要求,这个很重要的,也可能引起不稳定,这类设计中一般不建议用电解电容。