This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3409HV电流设置问题

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409, LM5010

各位TI的工程师,你们好!

  我现在用LM3409HV做一个LED驱动,R off=33K,Fsw=400K,设计电流是2A,Rsens=0·1欧,输出36V,电感68uH,电感平均电流3A,峰值6.5A,用模拟调光,然后通过PWM的引脚作为开关信号,现在感觉电流上不去,AD引脚电压1V只有600多毫安,另外关断的瞬间会有响动,像继电器的声音一样,常量的时候没有声音,输入电压是60V

  • 补充:因为驱动LED数量多,我一张板子上有12路LM3409HV,每一路接两个输入电容,4.7uF,2.2uF,会不会是电容接太多了引起的,另外有网友说电感质量问题会导致这种现象,68uH的电感很难找到大电流的电感,只能找体积大的电感,我用1265封装的,降低电感值delta ILED会增加,会不会有发光亮度不稳定的问题?还有怎么发图?我把PCB图发上来让大家帮忙看一下!
  • PMOS -10A,Qg6.1nC,肖特基二极管6A,SMC封装
  • 电感取了居然还会响,估计是电容的声音,有没有什么解决方法?原来没遇到过电容会响的!
  • 电流大声音大,电流小声音小
  • 把电容换成点解电容,470uF好像声音就小了,几乎听不到!小了还是有声音,Cin这个计算不太靠谱啊,我第二次发帖了,每一个工程师来帮我解决的,哎!
  • Hi

        电感发出声音,一是因为电感饱和电流不够,而是因为不稳定引起的震荡。

        如果确认电感电流没有问题,你需要再检查电路的稳定性,电路稳定性一般和环路或者layout有关,但是作为这个LED driver芯片,建议你确认layout.

        同时电容的采用,你需要按照datasheet要求,这个很重要的,也可能引起不稳定,这类设计中一般不建议用电解电容。

  • 电源不是开关电源,是变压器出来直接接一个整流桥转成60V的直流,整块板子都有声音,包括我的LM5010的电感也会响,接了一堆电容之后,就完全没声音了,可能还是电源不稳定造成的,布局为板子跟LM3409的评估板差不多,我是按照那个板子的布局摆放的!