This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40055输出电压不够求帮助

Other Parts Discussed in Thread: TPS40055

大家好,刚用TPS40055做了一个DCDC降压板,按switcerpro软件推荐的元件做的,板子设计也参考TI,做出来的板子有如下问题:1、输出电压没有达到设定值,我设定12V,实际只有7V多,而且输入电压越高,空载输出电压会略下降0.5V(慢慢往下降低)。空载下示波器测试上管mos驱动占空比有34%,为什么空载占空比这么高?同时空载下测试VFB电压只有0.4V,规格书是0.7V,这又是什么原因?

2、带负载能力不足,设计20A,实际5A电压就开始往下掉,从7.9V掉到7.1V,测试这个时候占空比只有32%,空载占空比34%,有负载占空比只有32%,计算效率只有76%(输入23.4V,1.96A,输出7.1v5a)。

请TI工程师帮我分析分析问题出在哪里,或者其他高手也帮帮忙,本人是搞不清楚了,打样了两次板子微调元件位置,问题出现的一模一样。

  • 一般来说,这样的情况是PCB LAYOUT不好。FB走线受到干扰了,请先检测PCB LAYOUT问题。
    空载占空比高,是因为这个芯片在轻载也是工作在PWM模式,占空比与正常负载输出差不了多少。
  • Hi

        如果功率电感饱和电流是足够的,你需要注意功率回路尽量小。这个将影响带载能力。 同时也要注意sense电阻的layout.

        选择器件的时候,对于MOS,建议选择Qg尽量小的。

  • 谢谢两位的解答(因本人水平有限),功率电感的电流肯定是足够的,另外我按照TI的工具计算出来的参数,仅修改频率设定电阻,第一次设定为200K左右的,结果输出电压就是恒定在8V,第二次我按工具给的电阻设定为300k,输出电压就是11v,这个电压倒是还稳定,输入15-30V输出电压基本变化很小,就是为什么输出电压只跟频率发生关系,我直接改FB上下分压电阻居然电压不变。
  • 修改频率就要修改外围参数,尤其是comp管脚的电容电阻

    另外你修改FB,输出不变,请看下FB电压此时是多少,SW节点波形是怎样的,是否正常