大家好,刚用TPS40055做了一个DCDC降压板,按switcerpro软件推荐的元件做的,板子设计也参考TI,做出来的板子有如下问题:1、输出电压没有达到设定值,我设定12V,实际只有7V多,而且输入电压越高,空载输出电压会略下降0.5V(慢慢往下降低)。空载下示波器测试上管mos驱动占空比有34%,为什么空载占空比这么高?同时空载下测试VFB电压只有0.4V,规格书是0.7V,这又是什么原因?
2、带负载能力不足,设计20A,实际5A电压就开始往下掉,从7.9V掉到7.1V,测试这个时候占空比只有32%,空载占空比34%,有负载占空比只有32%,计算效率只有76%(输入23.4V,1.96A,输出7.1v5a)。
请TI工程师帮我分析分析问题出在哪里,或者其他高手也帮帮忙,本人是搞不清楚了,打样了两次板子微调元件位置,问题出现的一模一样。