This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM5175设计输出24V3A,
输入电压22V左右的,带阻性负载启动输出电压不正常(19V左右)继续调低输入电压到19V的时候工作突然正常,继续升高电压至30V正常
从30V电压降低至22V时又不正常,低至19V又正常
LM5176也是如此
论坛里面有个工程师也反映类似的问题,我看一直没有解决
根据数据手册调整Slope和comp管脚处的电阻电容参数,或者直接用WEBENCH仿真软件
参数是用WEBENCH 仿真得到的,不同之处以作标记
现在现象为:
1.带7.7R 电阻启动,输入电压(13~30V)输出电压为9.4V(设定值23V) 伴有异响
2.空载启动,输入电压(13~30V)输出电压为23V(设定值23V),再加负载7.7R,电压正常, 无异响
这张图是LM5175的SW2波形
输入电压14V,负载电阻7.7R,输出电压9.4V,此时伴有异响
工作异常时,5176 FB引脚的电压波形
检查下FB周围是不是有干扰,需要将分压反馈电阻摆在kaojinFB管脚的地方
你的layout上传一下吧
是靠近的
我再调试过程中也出现了类似的现象,请问,你的问题解决了吗?是怎么处理的?
你留个微信吧,甭指望TI那帮所谓的技术支持!!!
问题已经解决,谢谢
我目前也遇到同样的问题,在输入电压同输出电压接近的时候,轻载或空载有异响,而且带轻载输出电压不稳定,请问你的问题解决了吗?如何处理的?