LM5175设计输出24V3A,
输入电压22V左右的,带阻性负载启动输出电压不正常(19V左右)继续调低输入电压到19V的时候工作突然正常,继续升高电压至30V正常
从30V电压降低至22V时又不正常,低至19V又正常
LM5176也是如此
论坛里面有个工程师也反映类似的问题,我看一直没有解决
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据数据手册调整Slope和comp管脚处的电阻电容参数,或者直接用WEBENCH仿真软件
检查下FB周围是不是有干扰,需要将分压反馈电阻摆在kaojinFB管脚的地方
你的layout上传一下吧
我目前也遇到同样的问题,在输入电压同输出电压接近的时候,轻载或空载有异响,而且带轻载输出电压不稳定,请问你的问题解决了吗?如何处理的?