Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1
我们产品中使用了TI的PMIC电源芯片TPS65311-Q1,用于给FPGA和其他外设供电。目前在调试过程中发现此电源芯片输出不正常,输出产生震荡,并且芯片内部线性稳压器输出VREG(第9脚),也产生震荡。然后芯片在唤醒状态下(WAKE引脚电压为3.5V),WD引脚(喂狗脉冲输入)有或者没有,均产生以上所说的震荡状态。
之前以专门做过一张TPS65311-Q1芯片的测试板,功能均正确,在喂狗信号正确的情况下,输出均满足要求。而现在产品上的原理图与测试板一致,却不能正常工作。
分析可能是由于芯片进入了某种错误状态或者可能在两种状态之间不断切换,从而导致输出一直以震荡状态存在,而不能进入正确流程,但现在试过很多方式,依旧不能解决这个问题,希望能给予支持!!!先行感谢!!
附上原理图和示波器测试的波形图:
上电是VBUCK1输出波形图:
VREG引脚输出波形图:
第三脚(GPFET)输出波形图-未使用外部MOS: