This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用TPS5450做负电压输出烧芯片问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

大家好,帮我看下是什么问题,第一次使用TPS5450,输入DC24V  输出-15V0.6A,我是上电就把IC烧坏了,都冒烟了,不知道哪里来的这么大的电流,把里面的MOS烧坏;这个现象几乎总是存在的,换了几次IC都是一样的现象。输出正电压目前调试都没有问题。

原理图和PCB如下;

  • 各位TI的工程师或者同行,帮我看看到底是哪里有原则性的错误,项目比较急? 再补充下,目前这个案子都是用TPS5450的,分别是DC24V转+15V -15V 12V  5V 3.3V,现在的调试结果是正电压输出没有问题,就是负压输出有问题。

  • 电感有点抠了。
  • 有点抠你的意思是说电感有点小吗? 多大的才是合适的呢,关键是它会烧芯片
  • HI
    输入24V,输出-15V, 压差是39V, 这个芯片的最高耐压是40V, 输入做的不好,很容易过压烧芯片。
    按照你的电路,如果输入源不稳定都可能导致过压。如果输入源稳定,输入有导线之类,在输入增加一个470uF是可以。此时还要求,输入走线宽一点,在芯片输入脚ViN增加一个10uF的陶瓷电容稳压。(注意一定要确保输入是稳定的,否则容易过压)
    其次对于电感,你需要确认饱和电流是否足够?
    最后,你的layout不是很好,建议你参考datasheet,你的layout可能存在一些不稳定。以及电感和输出电容的搭配,这些都可能都是输出稳定性比较差。
  • 非常感谢Johnsin Tao:

    1.后面我又将输入电压改到18-20V,测试结果就是没有一上电就烧掉,但是带负载上电多上电几次还是会烧IC,搞不懂?24V转-15V我这个板有3路,PCB有些差异,如图所示,但是结果都是一样的。

    2.之前我们的电源板也有这路24V转-15V,今天我反复测试就是不坏,最高电压达到了41V左右,这个才是正常现象。后面又有个奇怪的详细,我拿了之前的电源板空板,只焊接了24V转-15V电路,测试结果也是烧坏IC。

    3.我想问下,TPS5450如果散热合理,最大功率可以做到30W左右吧,

    4.我的原理图没有问题吧,PCB应该不会有太大问题。24V转-15V0.6A  它的占空比是多大,贴片电感感量多大合理? 不知道改哪里了?

  • 1、芯片的最大输入电压时40V,你却用到39-41V,本身就是重大的风险
    2、你的PCB布线太差了,环路面积太大,芯片烧毁应该是布线导致的电压尖峰造成的。
  • 1.你好,你说的没错,不过比较奇怪的是我们公司的产品就有用这个方案来做-16.5V0.6A   目前一直是没有问题的.

    2.我的PCB布线太差,是3块PCB都差吗?

    3.这2天我又仔细看了公司有用这个方案产品对应的PCB,然后改了板,今天测试结果还是一样烧芯片,搞不懂啦,改版的PCB如下,看下怎么样。

    4.今天调试的时候刚开始是24V输入,没有输出,芯片马上就坏了,后来输入我改成21V(直流电源供电)  空载10V正常,然后加载0.1A,芯片就烧坏了。

  • 补充下,今天又试了下,空载10V正常,然后加载从0到0.5A,正常工作,空载到0.2A切换,芯片就烧坏了。