Other Parts Discussed in Thread: BQ24140, BQ24153A
你好,
設計的產品一段時間不使用時,會出現無法充電的問題,
將產品拆開,使用儀器模擬電池並加上電池內部原本的PCM電路,
測試如下:
模擬電池電芯2.6V,然後插上USB線,測試兩次可以充電,一次不行(充電電流接近0mA)
模擬電池電芯2.7V,然後插上USB線,測試三次都無法充電
模擬電池電芯2.8V,然後插上USB線,測試三次都無法充電
模擬電池電芯2.9V,然後插上USB線,測試三次都無法充電
模擬電池電芯3.0V,然後插上USB線,測試三次都可以正常充電,3.0V以上其他電壓值也都能正常充電
模擬電池電芯2.5V,然後插上USB線,測試三次都可以正常充電,2.5V以下其他電壓值也都能正常充電
只有電芯電壓在大約>2.6V 到 <3.0V之間,無法充電,
充電IC是bq24140,
請問是什麼問題?
謝謝