This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Charger bq24140在電池電壓大約2.6-2.9V時,無法充電

Other Parts Discussed in Thread: BQ24140, BQ24153A

你好,

設計的產品一段時間不使用時,會出現無法充電的問題,

將產品拆開,使用儀器模擬電池並加上電池內部原本的PCM電路,

測試如下:

模擬電池電芯2.6V,然後插上USB線,測試兩次可以充電,一次不行(充電電流接近0mA)

模擬電池電芯2.7V,然後插上USB線,測試三次都無法充電

模擬電池電芯2.8V,然後插上USB線,測試三次都無法充電

模擬電池電芯2.9V,然後插上USB線,測試三次都無法充電

模擬電池電芯3.0V,然後插上USB線,測試三次都可以正常充電,3.0V以上其他電壓值也都能正常充電

模擬電池電芯2.5V,然後插上USB線,測試三次都可以正常充電,2.5V以下其他電壓值也都能正常充電

只有電芯電壓在大約>2.6V 到 <3.0V之間,無法充電,

充電IC是bq24140,

請問是什麼問題?

謝謝

  • 这个芯片比较老,关于precharge的问题已经在帮您问了
  • 弱电池阈值是USB BC2.1遗留要求,要求充电器停止充电,如果电池在这个阈值以上,而在默认(15分钟)模式。假设主机没有成功地启动并枚举USB端口。

    这部分的“预充”阈值是VSHORT = 2.0V typical,在这个数据表中没有指定,但是在BQ24153A数据表中,BQ24140就是从这个数据表派生出来的。“预充电”电流通常为30mA。

    是否30mA和VBAT=2.6-2.9V和4.0 v <VIN<9.6V和/或4.0<VBUS<6.3V不充电?

    弱电池阈值是USB BC2.1遗留要求,要求充电器停止充电,如果电池在这个阈值以上,而在默认(15分钟)模式。假设主机没有成功地启动并枚举USB端口。

    这部分的“预充”阈值是VSHORT = 2.0V typical,在这个数据表中没有指定,但是在BQ24153A数据表中,BQ24140就是从这个数据表派生出来的。“预充电”电流通常为30mA。

    是否30mA和VBAT=2.6-2.9V和4.0 v <VIN<9.6V和/或4.0<VBUS<6.3V不充电?