我的是用于LED驱动,输入20-26vdc,输出35V/3.9A,,芯片无法启动,BP电压在输入20v时只有5.6v,请问应该怎么修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的是用于LED驱动,输入20-26vdc,输出35V/3.9A,,芯片无法启动,BP电压在输入20v时只有5.6v,请问应该怎么修改?
Hi
你的设计比较类似与TI的PMP4540: http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp4540 21.6V~26.4V转48V/4A , 相比较而言,主要差别是你的用于做LED驱动,但是这个并不会造成芯片不启动。
从目前测试看,VBP只要5.6V是异常的,建议您做如下测试:
EN脚悬空,拿掉Q1/R3后测试VBP电压是否正常8V. 如果恢复8V, 确认Q1,Q2质量和R3回路(确认是否有电流回路导致BP过载?也确认一下BP的bypass电容), 如果没有回复8V,请更换芯片确认(芯片最好是来源于TI样片或者TI授权代理商,防止芯片质量问题)
Hi
如果上述确认都没有问题,请做如下确认:
1.. 上电启动测试Vin, Isns, Vout, 驱动G电压波形, 看Vin是否有电压下掉的现象,Vout是否有上升趋势,且最高上升到多少?,Isns电压在Vout上升到多少时达到150mV? 看驱动波形是否异常,确认驱动能力(尽量选择Qg小一些的MOS, 防止驱动能力不够,否则就要用其他的方式增加驱动能力,如TPS2817之类了)
2.. 降低频率再测试(100kHz左右), 同样做上述的测试。
1.除了BP脚电压不对,其他脚电压是否正确。不建议三极管连在BP上,若三极管耐压够,可以将三极管直接连到输入上,作为跟随器使用。
2.芯片底部的thermal PAD是否连接正确。
3.由于功率比较大,使用专用的MOS驱动有助于降低设计难度。