Other Parts Discussed in Thread: TL432
如题,最近在用TI公司的TL432且采用数据手册中的提供的电路搭LDO电路时碰到LDO输出电压纹波大的问题,具体问题描述如下
1.测试条件
(1)所搭建的LDO电路如下图所示:
图1
(2)输入电压Vin=6~7V,输出电压Vo=5V,输出电流为0~300mA。
(3)根据TL432手册中相同电路,如图2所示, R1=R2=Rfb,且需要提供TL432 Imin=1 mA。
图2
(4)NPN的VBE和直流增益hFE与Ic以及温度的关系如下图所示:
图3
(5)输入为直流稳压源,输出带电子负载CC模式。
2.测试问题
实验发现,在不同负载以及不同输入电压下,输出电压纹波变化较大,一开始怀疑是BJT饱和后直流增益不够的问题,但减小R3之后,输出电压纹波更加明显。输出电压纹波在空载时为0,电压稳定在5V,而随着负载增大,电压纹波慢慢增加,负载进一步增大后,电压纹波又慢慢减小到0,但此时输出电压已经跌落。
3.测试结果
(R1=R2=1k;R3=500Ω, 输出带电子负载CC载)
|
Vin/V |
Io/A |
Vo/V |
ΔVo/mV |
|
6 |
0.1 |
4.98 |
92 |
|
6.5 |
0.1 |
4.97 |
265 |
|
0.3 |
4.95 |
200 |
|
|
7 |
0.1 |
5.00 |
311 |
|
0.3 |
4.94 |
415 |
注:以上测量的输出电压Vo值均为电子负载上显示电压,此输出电压用于参考相对状态和变化规律,实际在LDO输出电容上的电压比这个测量电压高0.01~0.02。
(R1=R2=1k;R3=333Ω,输出带电子负载CC载)
|
Vin/V |
Io/A |
Vo/V |
ΔVo/mV |
|
6 |
0.1 |
4.98 |
146 |
|
6.5 |
0.1 |
4.99 |
285 |
|
0.3 |
4.94 |
366 |
|
|
7 |
0.1 |
5.00 |
313 |
|
0.3 |
4.96 |
499 |
注:以上测量的输出电压Vo值均为电子负载上显示电压,此输出电压用于参考相对状态和变化规律,实际在LDO输出电容上的电压比这个测量电压高0.01~0.02。
(R1=R2=1k;R3=200Ω,输出带电子负载CC载)
|
Vin/V |
Io/A |
Vo/V |
ΔVo/mV |
|
6 |
0.1 |
4.97 |
226 |
|
6.5 |
0.1 |
5.00 |
301 |
|
0.3 |
4.95 |
467 |
|
|
7 |
0.1 |
4.97 |
226 |
|
0.3 |
4.97 |
87 |
注:以上测量的输出电压Vo值均为电子负载上显示电压,此输出电压用于参考相对状态和变化规律,实际在LDO输出电容上的电压比这个测量电压高0.01~0.02。
以R1=R2=1k;R3=500Ω;Vin=6.5V,Io=0.1A;ΔVo=265mV为例。测试波形如下图所示
其中,CH1为AC耦合,CH2为DC耦合。
(CH1: ΔVo;CH2:TL432的Vka)