现在我司生产了20块电池来专门进行问题测试,装配过程如下:
1.先对板子进行硬件测试,烧录gauge固件,然后烧录MCU固件,然后校准电压,温度;
2.装配电芯,焊接BMS板子,安装电池外壳;
3.对电池进行电流校准;
4.发送IT_ENABLE指令(该指令在电压基本稳定后才发送的),然后发送SEAL指令,所有电池进行完这一步,电量基本都在70%-73%;
5.对电池静置;
现象:现在已经静置了3天,不断记录数据,发现有16块电池电量明显下降,有10块下降超过15%,有3块下降超过20%,最低的一块下降到了44%,我将其中两块的gauge进行复位操作,电量又回到70%左右,所有电池开路电压基本没有变化。现在我很是头疼,还是我操作有问题。
我在此申明一下:化学ID绝对没有问题的