LM5117 输入48V ,输出5V 15A,现在初步是电压电流都能满足,但是LM5117的温度一直很高,不用风扇散热,立马就会坏。用风扇吹 ,也是一直在100度;问下这个散热怎么处理? 按照TI的手册建议 早PowerPAD上打孔。背面也露铜并增加焊锡。是否还有其他的手段处理这部分?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM5117 输入48V ,输出5V 15A,现在初步是电压电流都能满足,但是LM5117的温度一直很高,不用风扇散热,立马就会坏。用风扇吹 ,也是一直在100度;问下这个散热怎么处理? 按照TI的手册建议 早PowerPAD上打孔。背面也露铜并增加焊锡。是否还有其他的手段处理这部分?
您好:
现在高边输出的管子选择的是TI的CSD18563Q5A,标称Qg是15nC,低边输出的MOS管选的是BSC028N06NS * 2,Rdc标称是2.8mR。但是还是发热很烫。输入48V,输出5V 8A时,整个方案的效率只有85%。很烫。问下还有其他的方案吗?额外的内部LDO供电是什么?
l蓝线为LO的波形,黄线为HO的波形。在高边MOS打开关闭的时候,低边MOS管会有振铃。输出波形上也有,地上面也有(满载的时候)。请教下这个怎么消除。
已经尝试的方案:
1,HO上串联电阻 22R
2,LO上串联电阻22R,
3,SW增加RC滤波,R 2R/10R C 2.2nF (MOS管的Coss 800pF),
4,LO下拉电阻10K。
以上。