我们充电方案用的BQ25700方案,使用TYPE C充电器,目前通讯协议已经OK,VCC_TYPEC有14.5V,插拔充电器芯片第4脚检测有高低电平变化,VCC_SYS电压和电池电压(7.4V锂电池)始终一样,电池充不了电,抓取到的寄存器设置如下,请问是什么问题,谢谢
REG0x12 : 0x20e
[ 19.152512] REG0x14 : 0x9c0
[ 19.156164] REG0x15 : 0x2220
[ 19.160078] REG0x30 : 0x210
[ 19.163633] REG0x31 : 0x2b7
[ 19.167029] REG0x32 : 0x0
[ 19.170579] REG0x33 : 0x4a54
[ 19.174062] REG0x34 : 0x8100
[ 19.177917] REG0x35 : 0xe0ff
[ 19.181461] REG0x20 : 0xa010
[ 19.184952] REG0x21 : 0x0
[ 19.188600] REG0x22 : 0xa00
[ 19.192077] REG0x23 : 0x2a00
[ 19.196183] REG0x24 : 0x0
[ 19.199629] REG0x25 : 0x0
[ 19.202867] REG0x26 : 0x88a1
[ 19.206783] REG0x3b : 0x200
[ 19.210261] REG0x3c : 0xa00
[ 19.214273] REG0x3d : 0x0
[ 19.217630] REG0x3e : 0x1800
[ 19.221137] REG0x3f : 0xa00
[ 19.224959] REG0xfe : 0x40