This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS23753A接标准的PSE设备无输出

找了论坛里很多帖子,发现没有一个跟我这个类似的,找不到解决问题的方法,只好自己发帖了。

我参考的是别人的lowcost方案输出12V/1A,目前测试情况如下:

1.我在POEOUT+和POEOUT-端加DC电压24V,变压器端12V输出位置正常

2.用非标的POE设备(设备输出为DC48V/0.45A),也能输出12V

3.用TP的标准POE设备(支持class0-3)供电,则无电压输出,测输入端波形POEOUT+对POEOUT-及AGND都没波形,但对GND波形为50V1HZ方波。如图

电路图如下:

图3:参考别人的原图如下

请问,这个直流输入有输出,POE输入没有输出是什么原因导致呢?还是我的原理图上哪个参数不对?

  • Hi

       确认一下功率侦测与分配电路(包括0.1uF和D1, 这个很关键的,在你的电路里没有)。

       如果这些没有问题就是POE设置的问题了。功率转换电路应该没有问题,因为已经透过外加电源确认了。