找了论坛里很多帖子,发现没有一个跟我这个类似的,找不到解决问题的方法,只好自己发帖了。
我参考的是别人的lowcost方案输出12V/1A,目前测试情况如下:
1.我在POEOUT+和POEOUT-端加DC电压24V,变压器端12V输出位置正常
2.用非标的POE设备(设备输出为DC48V/0.45A),也能输出12V
3.用TP的标准POE设备(支持class0-3)供电,则无电压输出,测输入端波形POEOUT+对POEOUT-及AGND都没波形,但对GND波形为50V1HZ方波。如图
电路图如下:
图3:参考别人的原图如下
请问,这个直流输入有输出,POE输入没有输出是什么原因导致呢?还是我的原理图上哪个参数不对?