This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问怎么粗略计算内置开关的DC芯片最大输出电流



       如题,求教。我对模电原理学的不是很明白,所以在之前一个问题中,大神回答了相关问题没看懂,其答案是“通过开关电流来推,例如降压,一般datasheet会提到,为最小开关除以1.15(电感纹波电流为输出电流的0.3倍)。         升压,通过开关电流来算最大输入电流,然后通过效率得到最大输出功率,除以输出电压就是最大输出电流。 外置开关就没有这个限制,上述针对内置开关。”

       想请问,内置开关芯片中,请问降压型的DC芯片,估算最大输出电流是  最大开关限定电流中min除以1.15吗?(这个数字大概是怎么得到的)? 升压DC芯片中怎么通过开关电流算最大输入电流,另外效率图一般只给了典型应用,如果想得到的输出电压未给出效率图,怎么大概估算效率? 谢谢!

  • 最大输出电流是芯片规定的,这个不是算出来的应该;选取电感时,我们仅仅计算峰值电流就可以了。
  • 这些经验值,都是有前提条件的,比如1.15这个,来源于电感纹波电流选额定输出电流的30%,那么电感上的峰值电流就是额定输出电流的1.15倍,由芯片内部最大限定电流除以1.15就得到允许的最大输出电流。

  • 效率这个,也是大概估算了。电压不太离谱,可以找一个相差不大的电压做估算。比如有12V输出的,你要做15V输出的,可以参考12V输出的效率。另外就是结合经验选择。
  • 谢谢您的解答,我大致理解了在选定电感后,输出电流=峰值电流/1.15倍的计算方式,我在数据手册中有看到一个说法是,比较合适的取值为纹波电流峰峰值=1/(1-D)*0.3倍负载电流。这样的取值是不是比电感纹波电流直接取额定输出电流的30%要更合适?

    另外我请问,这个是降压DC芯片才能这么计算,还是升压或者降压DC芯片都可以,因为我看我问题中描述的解答是区分升压跟降压进行估算的?