你好,看过https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/46539 对校准的介绍:
下面是我自己理解的校准过程,还麻烦帮忙确认下是否合理? 若有问题,还请帮忙修正,谢谢!
无负载和充电电流情况下校准CC offset 然后校准 board offset:
是不是下面这种理解?
(1)、无负载和无充电,仅仅就是把开发版和电池连接后,首先CC OFFSET校准,如下图
(2)无负载和无充电,仅仅就是把开发版和电池连接后,把PACK-和GND短接后,校验Board Offset Calibration ;如下图:
(3)上面2个完成后,进行电压、电流、温度校准;其中电流校准必须在放电下吗? 在恒流充电(1A)时是不是也可以校准? 谢谢!