This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ISOW7841芯片DCDC输出轻载时有响声,会影响芯片工作寿命或稳定性吗?

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

 芯片工作的时候采用的是3.3V转3.3V的工作模式,当芯片DCDC输出大概带载17ma的时(我们实际的一个工作情况)候,用示波器看DCDC输出文波,此时芯片工作频率大概在11KHz左右,人耳明显能听到芯片滋滋滋的声音(就和变压器叫一样),给芯片输出加负载,随着负载的增加,芯片DCDC的工作频率会升高,当负载增加到30mA的时候,此时测得芯片工作频率大概为18KHz左右,人耳基本听不到滋滋声音了。

因为产品定型了,如果不改设计,就想知道芯片这种低频率工作会影响芯片寿命吗?这种情况属于芯片正常工作情况吗?感谢!

  • 一般芯片不会发声,发声的一般是磁性元器件,或者电阻电容破碎了也可能发声。你外部阻容可以重新换一遍试试,相同的板子上重复性检测过吗?也会不会是某个芯片自己的问题导致的,换个芯片会不会变好。
  • 嗯,我们已经生产了很多板卡了,所有板卡都存在这个问题,给芯片后面逐渐加负载,芯片DCDC工作频率会升高,慢慢的接近或超过20KHz后人耳就听不见了。不知道ISOW7841芯片内部DC/DC部分是否存在磁性元件

  • 内部存在隔离变压器,估计是变压器的声音。

  • 嗯,我怀疑也是,因为我们的载比较轻,也就10mA左右,实际通过测量芯片DC/DC部分输出文波,判断此时芯片内部变压器的工作频率大概为12KHz左右,刚好人耳可以听见。因为它响,所以总给人感觉它工作不稳定^O^,就是不知道这样对芯片可靠性有没有影响,会不会导致芯片工作不稳定。因为产品已定型,改起来好麻烦。通过增加死负载可以提高工作频率到20K以上,这样就听不见它响了,但感觉这样好像就是自我心里安慰一样。

  • Hi
    芯片内部有变压器,如果存在不稳定杂波之类可能导致变压器啸叫,这个表现在输出也应该存在一些不稳定。
    注意一下输入输出电容尽量靠近芯片对应脚,将输出波形放上来看一下?
  • 芯片不会有问题。
  • 嗯,目前芯片输入输出引脚的电容是严格按照规格书要求放置离引脚不超过2mm,布局如图1所示,然后图2是能听到响声的,测的纹波,纹波频率大概在13K,图3是增加死负载后,输出频率升高后不容易听到响声的。

    图2

    图3

  • 这种工况下,只要不影响芯片工作可靠性就行
  • 示波器为10mv/格测的输出纹波
x 出现错误。请重试或与管理员联系。