其中的电源技术问题 驱动技术问题 led技术问题~~~等都是怎么实现的谁知道~~~~~
世界最大显示屏
——亚洲第一天幕奇观,面积超过足球场 工程总投资:2.5亿元
工程期限:2005年——2006年
北京世贸天阶购物中心,长达220米,宽27米,面积超过一个足球场的巨型LED显示器高悬于人们头顶之上
如果说100寸以上的液晶电视已经不足以吊起你的胃口,超大电视墙也不算什么新鲜玩意,那么耗资3200万美元(约合人民币2.5亿元),面积超过一个足球场,吊在头顶上30米空中的巨型LED屏幕够吸引人吧。
2006年10月15日晚,在北京中央商务区的“世贸天阶”购物中心,号称亚洲第一的LED电子梦幻天幕正式开播,天幕开启后场面极具震撼力,在声、光、电交相辉映中,各种三维声像效果将观众带入一个无限遐想的空间。因其面积巨大、科技含量极高,超越拉斯维加斯的巨型天幕,成为世界综合性能第一的“梦幻天幕”。
世贸天阶购物中心位于北京光华路和东大桥交口,贵友大厦往北500米左右,紧邻国贸、嘉里中心等众多顶级写字楼,由两座5A写字楼和一条8万平方米内式商街组成。其中封闭形商业与开放式街区广场的结合,是户外一年四季的购物广场和“日不落”休闲空间。
世贸天阶的点睛之作是贯穿世贸天阶商业中心街区凌空而起的巨型LED屏幕“梦幻天幕",长250米,宽30米,离地30米,总面积7500平方米,相当于一个足球场的面积,总造价超过2.5亿元人民币,由美国EntertainmnetDesign Corp.公司总裁,曾获奥斯卡奖和4次艾美奖的好莱坞舞台大师Jeremy Railton设计,他在十几年前曾经设计过美国拉斯维加斯的巨型天幕显示器,世贸天阶这件新作品,令世贸国际商业街成为北京新地标和旅游新景观,被人称为“全北京向上看”。
如梦似幻的光影世界——这是科技与商业结合的完美杰作
世界最先进的影像技术
世贸天幕具有清晰稳定的画面特质,令人身临其境的48路输入96道输出的强大环绕扩声,超震撼三维声像效果,目前,只有久负盛名的拉斯维加斯天幕堪与相比。与拉斯维加斯天幕相比,北京天幕的分辨率要高很多,因为点间距比前者小,甚至可以说是世界上分辨率最高的巨型显示屏。而北京天幕真正超越拉丝维加斯天幕的地方在于它的控制系统,它可以控制整个220米*30米的显示屏同步播放视频节目,这点拉斯维加斯天幕无法做到,整套系统都是苏州光普科技有限公司自主研发和制造的。
天幕系统的超大显示屏由两部分组成,其中头部倾斜仰起的小部分为标准的超高清晰度显示屏幕,约有一个标准篮球场大小,完全满足播放高清晰度视频节目的要求(象素组成为1960X1080i)。平铺部分为超大面积显示屏幕,显示面积纵向长220.2米,横向宽26.88米,总面积接近6000平方米。显示区域纵向为5120个象素,横向768个象素,总像素超过400万像素。这两个部分由5111808颗超高亮度红光LED,和高品质蓝光及绿光LED各4521984颗组成,LED颗粒总数超过1400万颗,屏幕使用寿命可达10万小时。
这样的屏幕尺寸背后,是好几个机柜的服务器,磁盘阵列,天幕LED视频广告需要动用了一个机房来驱动,其实并不奇怪。这么大面积的LED,还要显示动态的画面,一个画面的数据量就相当于一幅分辨率为5120x768,也就是400万像素的一张图像,这个分辨率是我们通常HD标准的10倍。所以30秒钟的动画,就需要大概20GB的数据量传输。那么磁盘阵列和服务器,就是做这个的。同时,画面的显示使用了Adobe的After Effects模板来辅助完成。
天幕系统每个象素中每种颜色具有几万个灰度级别,可形成上百亿种颜色;每个象素都依据标准进行了单点白平衡校正,使整屏亮度色彩更均匀一致,由于采用了高科技半导体发光器件,白天最高亮度达到6000cd/m2,夜晚亮度达到1500cd/m2,并且可以自动根据环境照度进行亮度调节,所以不管是在阳光明媚的白天,还是在灯火辉煌的夜晚,屏幕画面明亮,图像色彩柔和自然,显示内容均匀真实,置身其中有身临其境的感觉,能适应各种气候条件。
震撼人心的视觉冲击
这座天幕将为整条商业街带来富于梦幻色彩和时尚品位的声光组合,成为一座吸引人潮的世界级奇观。入夜后开始播放海底世界内容,蓝色的海水,栩栩如生的海洋动物以及漂亮的珊瑚让人产生了置身海底的真实体验。人们抬头向上看,250米长,30米宽的巨大LED屏幕在头顶上方展现。震撼的音响,绚丽的画面,气势宏伟,让人流连忘返。
绚烂的天幕映衬得周围天空通明,天幕上时而有成群的鱼儿游过,时而有成片的流星划过,加上天幕两侧欧式建筑的映衬,这里简直如同梦幻城堡一般。人们在这里可以欣赏缤纷悦目的日夜景观,感受现代科技带来的富于梦幻色彩和时尚品位的声光艺术。
世贸天阶,亚洲第一天幕全景,头部仰起的是一块高清晰液晶屏,宽度接近27米,相当于一个标准篮球场。