您好:
由于最近要一个项目的测试认证,对于短路项目是要求充饱后在测短路;短路时间一个小时;解除短路后,电池恢复正常。
为了减小对电池的损伤,有如下几个问题请教:
1.短路可以通过,充电解除吗?这样做的意图是希望在短接时重复短路?
2.对于短路的设置位置是----ASCD- short circuit in Discharge 是这个位置吗?
(1)Latch Limt 这个数值的设置代表什么意思?
(2) Counter Dec Delay s 这个数值的设置代表什么意思?
(3)Recovery s 这个数值的设置代表什么意思?
(4)Reset s Reset 还要设置时间吗 ?这个数值的设置代表什么意思?
(5) Threshold 1 这个数值是如何转化为实际数值的?
(6) Threshold 2 这个数值是如何转化为实际数值的?
3.为了满足测试要求如何设置?
谢谢!