各位前辈好,
我仿照LM5035手册上的半桥电路做了48V转5V的样机。电路图与下图类似:
调试时,发现启动和关断瞬间,次级同步整流部分各有1个异常现象,还请指点迷津。
启动时,次级同步整流驱动器U2的输出OUTA和OUTB波形不一样,如下图:
如上面2个图,空载启动瞬间OUTB逐步增大,约4个周期稳定,而OUTA需要6-7个周期,且两者形貌不一致。黄颜色的PWM波是对应的初级MOS管驱动波。
不清楚为什么OUTA和OUTB会不一致?
第2个异常现象是关断瞬间,次级整流MOS管的DS极会有大尖峰,输出电流Iout会反向流动,如下图:
如上图,Vout关断降至0V时,次级整流管DS极会产生将近100V的尖峰,不知道这个尖峰该如何消除?
如上图,关断瞬间,Iout会有一个3A的反向电流,这个反向电流该如何消除?
还请指教,谢谢。