Hi,Guys,
TPS25940A 请问如何正确实现规格书中介绍的1 us 反向电压保护。原理图见下: 其中IMON/ dvdt都是悬空的。
当在VIN端发生SCP短路保护时,请问下图是否正确实现的1us reverse voltage protection? 看到OUT端电压有Overshoot,这个是否正常?
CH1: IN 端电压; CH3: OUT 端电压; CH4: IN端SCP电流。
另外,还有一个现象,发现发生SCP前,FLT pin 一直在翻转,是否正常?FLT pin直接接到DSP CAP端口。1)将系统的load 从2.5A降到0.1A,稳态 FLT 仍在翻转; 2)拉大OV/UV point后稳态的FLT仍在震荡。如下图:
CH1:IN 端电压; CH3:OUT 端电压; CH4:FLT; R1:Imon Pin 电压;
请问以上是哪里的问题呢?
Thanks
-Pengfei