This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

利用TI在线设计软件WEBENCH® Designer 进行LED驱动设计简明教程,欢迎拍砖!

利用TI在线设计软件WEBENCH® Designer 进行LED驱动设计,LED照明工程师在很短的时间里,就可创建支持热插拔功能的隔离式电源系统。这无疑对经常在LED驱动电源设计时,经常被因为选择各种参数纠结和忙于查找各种元件的工程师们的确是一个比较好的工具。 德州仪器的WEBENCH LED在线工具软件。两种方法灵活运用,一种是先指定所要设计LED灯具的光通量输出,然后由在线设计工具自动选择LED灯串电压、电流及串并联结构。第二种方法是开始不指定光通量输出,有用户自行设置所需LED灯串的参数及串并联结构。当然还有其他方法,也可使用,可在设计过程重新开始新的设计,也可以从输入面板开始设计,还可以打开以前的设计文件进行修改设计等等,总之 WEBENCH LED在线工具软件方法多种多样,但总的还是开始说的那种方法。

1.设计目的:LED驱动电源 AC输入187――253V输入光通量输出=6000LM

2. 下面我们就开始设计一个LED驱动电源设计,在此页面左侧小表格中填写:交流,50Hz,输入电压最小 187V 最大 253V,所对应的交流电压范围是220V±15%。工作温度60°。指定光通量选择6000LM.如下图。然后点击“开始设计”按钮。

 

  • 修改AC187V---253V输入

     

    (2)软件设计开始:

    (2)软件设计开始:
    点击开始设计后,弹出在线设计软件正在加载的页面,加载过程如图图五,加载时间视计算机配置和网速而定,加载时间在20-60秒
     
    WEBENCH LED在线工具软件需要借助
    Adobe Flash软件运行,如果我们的电脑里没有安装Flash程序,会提示安装。
     
    WEBENCH LED在线工具软件页面软件加载后
    在LED要求的小面板上核对或者修改你已经输入的参数。
    下一步,你将箭头移动到白光位置,点击重新计算,表中就给出20种LED灯串解决方案,当然最上面的是在线设计工具给出的最优化方案。我们就选择一个方案进行下面的设计。
  • 根据设计软件提供的方案,我们选择一款LED灯珠,就选择美国Gree公司生产的我们一款LED灯珠,就选择美国Gree公司生产的xpgwht-L1-0000-0051型LED主要是考虑它的发光效率高,需要用23颗LED灯,无需散热器, LED照明的发光效率为82.54,色温3700K,若点击LED型号下面的细节,则弹出xpgwht-L1-0000-0051型LED的4种特性曲线,即LED电流与工作温度的关系曲线,LED正向压降与电流的关系曲线等型LED。

    如果你对GREE公司的LED灯珠有详细了解,可以打开在线PDF了解

    选择LED驱动器LM3445

    如图

     

    在这个时候,软件已经按照你的要求,给你设计好了,下来就是根据你的要求进行方案的优化,和一些参数的原理图的查看,分析,如果有什么不同,还可以重新回去选择

    点击 create project按钮,进入创建设计,进入LED驱动器设计结果页面,如图十一,该页面给出了原理图、工作数值、材料清单、效率曲线等图表。
     
     
    下面是软件生成的原理图
  • 现在对几个按钮进行说明:
    “返回”按钮——返回上一个设计步骤。
    “新设计”,按钮——引领设计者进入新的输入面板,可输入新的设计参数。
    “Select LED”按钮——可以对驱动芯片信息进行查询,选择,规范书查看等。
    “Select Driver”按钮——进行驱动器方案的查询、选择。
    “BOM”(材料清单)按钮——显示本设计所用到的全部元件清单,列出制造商、编号(型号)、参数等。
    “图表”按钮——显示随输入电压和负载电流二变化的重要工作数值图表,包括电源效率、占空比、电流、功率、相位等。
    “原理图”按钮——显示本设计的电路原理图。
    “优化”按钮——如图十二优化小面板。
     
     
    通过单击“《””“》”进行调节,,进行最小面积即最小外形尺寸,最低BOM成本,最高效率三者之间的选择最佳设计方案。此页面还显示出不同优化设定的主要参数图表,以便实时地比较不同设定下的外形尺寸及效率和成本,实时的显示和对比不同的选择下的设计结果,供我们设计者获取最优化的方案。
    “工作数值”按钮——显示主要工作数值表图,给设计者直观的设计感受,并可更改输入电压及负载电流值并查看参数变化,如:电源效率、电流、功耗、占空比、相位角等。对某些驱动芯片,还能显示出LED散热器及TRIAC调光参数。
    点击优化按钮,可以看到优化曲线
     
     
    然后可以查看原理图
    点击“原理图”按钮,可查阅由软件生成的TRIAC调光式LED  驱动电源的原理图,如图十三。你可以随便放大缩小查看,也可以点击某个元件进行详细查看该元件的详细信息,双击该元件也可以找替代元件等信息。
     
    查看“材料清单”出现元件清单
     
     
    点击“工作数值”出现,出现一些供设计者参考评价的一些表格。
     
     
     
  • 总体来说,德州仪器的这款WEBENCH LED在线工具软件,功能很强大。尤其是是在 LED驱动芯片的选择上,让我们设计者很容易上手,对于哪些不熟悉TI芯片的初学者来说,是个很好的工具。

    当然这个在线设计软件还可以选择TI的电源类芯片,掌握这个软件和灵活运用它,,用处很大。