您好。
最近仿照TI的PSFB EVM开发板做了一个380V转48V/20A的电源,频率200kHz。
在测试非同步整流时,电路正常。
在测试同步整流时,一启动,就炸同步整流管。
不知道该如何排查。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好。
最近仿照TI的PSFB EVM开发板做了一个380V转48V/20A的电源,频率200kHz。
在测试非同步整流时,电路正常。
在测试同步整流时,一启动,就炸同步整流管。
不知道该如何排查。
谢谢。
我又做了一些实验。
发现6路PWM启动时,会出现两种不同损坏次级同步整流管的现象,分别如下图:
如上图1所示,红色的输出电压Vo在启动上升过程中出现振荡,然后烧毁同步整流管并联的肖特基二极管。
该异常现象的波形细节如下:
如上图所示,在红色的Vo波形振荡时,蓝色的次级同步整流PWM异常,黄色和绿色是两个初级下管的PWM驱动波。
另一种故障现象是红色的输出电压Vo在正常启动120ms后,同步整流管并联的肖特基二极管上会产生一个电压尖峰将管子烧毁。
该现象的波形细节如下:
如上图所示,绿色的次级肖特基上有一个电压尖峰。黄色的初级下管PWM和蓝色的次级同步整流管PWM重合。
我发现当带同步整流功能启动瞬态时,次级同步整流PWM会出现异常。而先轻载用肖特基整流,待电路稳定工作后,再加重载如3A,同步整流功能设置在2.5A开启,电路是可以正常工作的。
我怀疑是同步整流时序在启动瞬态时出现异常,我不知道这个异常现象产生的原因,又不知道该如何修改代码来进行优化调试解决这个问题。
我看手册中有关于同步整流软启动和软关断的介绍,不知道如何设置同步整流软启动和软关断功能,看能否解决这个问题。