This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于UCD3138的PSFB同步整流炸管子



您好。

最近仿照TI的PSFB EVM开发板做了一个380V转48V/20A的电源,频率200kHz。

在测试非同步整流时,电路正常。

在测试同步整流时,一启动,就炸同步整流管。

电路和源代码就仿着开发板来的。

不知道该如何排查。

  • Hi
    如果电路一样的话,带小一点负载,先驱动单个MOS整流看看?
  • 您好,我想在调换DPWM0B和DPWM1B的波形,请问软件该如何修改?谢谢。
  • 您好,我想把DPWM1B的开通时间缩短一点,改为和DPWM2B一起开通,和DPWM3B一起关断。同理,把DPWM0B的开通时间也缩短一点,改为和DPWM2A一起开通,和DPWM3A一起关断。请问该如何修改程序?我怀疑是同步整流的开通时间过长了。
  • 您好。

    PSFB电路框图如下:

    我放着开发板做的样机,现阶段开环6路PWM(同步整流)可正常工作。

    闭环初级4路PWM(非同步整流)也可正常工作,如下图所示:

    如上图所示,红色是输出电压Vo,可正常启动,但是和开发板相比,刚启动该时,有个异常的小平台,不知是咋回事儿。

    黄色和绿色分别是初级两个下开关管的驱动信号。蓝色是次级一个同步整流管驱动波形。

    但是,一加上后面2路同步整流PWM,就会炸次级同步整流管QSYNC1/3或者QSYNC2/4或者和它们并联的肖特基。波形如下:

    一上电,就炸机,Vo起不来。不知道啥原因。

  • Hi
    程序的话,建议你在美国E2E网站上问一下: https://e2e.ti.com/
    因为TI对于数字电源程序源代码都是非公开的,我们之前也都是没有的。
  • 谢谢。

    我又做了一些实验。

    发现6路PWM启动时,会出现两种不同损坏次级同步整流管的现象,分别如下图:

    如上图1所示,红色的输出电压Vo在启动上升过程中出现振荡,然后烧毁同步整流管并联的肖特基二极管。

    该异常现象的波形细节如下:

    如上图所示,在红色的Vo波形振荡时,蓝色的次级同步整流PWM异常,黄色和绿色是两个初级下管的PWM驱动波。

    另一种故障现象是红色的输出电压Vo在正常启动120ms后,同步整流管并联的肖特基二极管上会产生一个电压尖峰将管子烧毁。

    该现象的波形细节如下:

    如上图所示,绿色的次级肖特基上有一个电压尖峰。黄色的初级下管PWM和蓝色的次级同步整流管PWM重合。

    我发现当带同步整流功能启动瞬态时,次级同步整流PWM会出现异常。而先轻载用肖特基整流,待电路稳定工作后,再加重载如3A,同步整流功能设置在2.5A开启,电路是可以正常工作的。

    我怀疑是同步整流时序在启动瞬态时出现异常,我不知道这个异常现象产生的原因,又不知道该如何修改代码来进行优化调试解决这个问题。

    我看手册中有关于同步整流软启动和软关断的介绍,不知道如何设置同步整流软启动和软关断功能,看能否解决这个问题。

  • Hi
    很奇怪的是你这个电路来自TI的评估板,应该不会有问题。
    建议你输入功率限制,轻载启动,再波形确认。
    从layout的角度看是否是干扰导致的问题。