用40170做一DCDC,上电后输出电压缓慢上升且只能到2V左右。不能带载,一带载输出电压为0.各工作点电压实测如下:1:uvlo=6.7V,2:enable=1.2V,3:VDD=TRK=3.3V,4:Vcss=0.5V,附件为原理图请指教问题出在哪里?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用40170做一DCDC,上电后输出电压缓慢上升且只能到2V左右。不能带载,一带载输出电压为0.各工作点电压实测如下:1:uvlo=6.7V,2:enable=1.2V,3:VDD=TRK=3.3V,4:Vcss=0.5V,附件为原理图请指教问题出在哪里?
Hi
请问,你的VBP电压测试是多少伏? 满载电流又设计的是多少?
另外你的测试是在面包板(实验板)上搭的电路,还是正规PCB layout后做的板子?
输出的电容太大了,根据你的开关频率电感3uH~4uH即可,最好用FeSi或者FeSiAl这些抗直流偏置能力强的磁芯。另外,建议根据datasheet 36页规格比较接近的应用再double-check你一下你的电路,先让电路能跑起来。
见数据手册18页,Vcss电压如果没到3.3V会有3种情况:
输入欠压,过流,VBP低于阈值。
Hi
输出电容需要减小,例如到470uF, 选低ESR.
同时需要确认电感的饱和电流,主要是避免电感质量的问题。
在软启动的过程中,因为输出电容比较大,而同时又造成电感饱和,是很容易出现启动电流保护的。(仅仅从软启动时间过短看,因为你的OCP点设计比较高,应该可以承受比较大的启动电流, 所以有必要驱动一下你的功率电感)
感谢你的指点,输出电容没有用那么大,图纸上输出电容这块没有改还有反馈网络的参数都是没有调整的。实际调试的时候输出电容用的是4个22uf高频低阻的电容。电感的饱和电流厂家的参数是25A。这个电感在之前一个案子上20A的案子上正常使用,基本上应该问题不大。唯一不同的是频率,相差100KHz。功率管 用的是过产的ru6055L.
Hi
用示波器测试一下两个驱动的输出,是否完全没有动作?
Hi
测试RT脚有3.2V的电压,测试SYNC脚有没有CLK信号输出?
Hi
另外一个问题,你的反馈电阻选的太大了,datasheet 推荐的R30(对应您电路)应该是10~50kohm, 可以参照datasheet 选20k. (按照你的分压输出只有4.5V左右)
按照你之前的说法,输出会达到2V, 带载后就降低到0V, 意味着驱动应该是有一个瞬间的动作的。
感谢各位的帮助。
问题没有找到,芯片烧没了,今天去淘几颗芯片来,预计明天才能到。届时再来请教各位。
Hi
你可以在TI网站上申请免费样片: http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp ( 也可以找代理商拿)
Hi
关于之前烧掉的芯片,请问,能否确认是那个脚烧掉了吗?
建议楼主从官方渠道申请芯片,保证芯片的质量,通常有库存的话一周以内也能到。
haitao liu1 说:感谢各位的帮助。
问题没有找到,芯片烧没了,今天去淘几颗芯片来,预计明天才能到。届时再来请教各位。
如果是直流,那就应该不是数据手册上提到的过流指示。
看您的原理图,器件选择上问题不大(您已说输出电容不是1000uF)。
可以确认一下M/S脚确实接到VIN了吗?
各位早啊,给大家请安啦!
昨天拿到芯片。装上后(没有装功率管及电感。)测试,发现RT脚电压2.5V 左右。sync有300K输出。ss脚为一锯齿波如下图。这在之前是没有出现过的。应该是激活了保护机制导致。
有几个问题,想请帮忙分析下:
1:是否需要接上mos,芯片才能进入工作状态?
2:单单一个芯片及外围电路,如何激活了保护机制呢?芯片温度基本没有变,应该可以排除超温保护的。
3:如何能简单有效的区分是那种保护机制起了作用?
之前没有用过这个片子。初次接手,还望各位帮忙,分析分析,再次谢过!
Hi
从上述的现象看,你之前的芯片应该是质量问题(或者是烧掉了)。
芯片装上去后,供电正常的话,一些基本的模块会动作起来,例如3.3V/8VRegulator,包括震荡电路等(RT 2.5V, SYNC 300kHz输出等),这个并非是激活了某些保护机制。
建议你装上电感,MOS等,通过完整的电路来测试。
(测试可以建议从轻载开始测试,输入源如果是DC电源,可以做电流限制)