我司应用在高压塔(1000KV高压塔)现场返回的6套设备均出现POE无输出故障(其它通信功能完全正常,其它器件也没有损坏现象,只更换TPS23861后设备PSE对外供电恢复正常),经检测,CPU与2片TPS23861之间的I2C通信均正常,可以读取寄存器数据。示波器测量芯片GATE1~4均无输出波形,原理图完全参考DEMO设计。
异常设备的寄存器数据与正常设备的数据进行了对比,发现POE失效设备的自动探测功能不生效,现象为不对外供电。
POE工作模式为Auto。
失效设备的此项寄存器读数为0x0
正常工作设备此寄存器读数为0xF(对应4个端口)