HI,我应用TPS54824RNVT搭建电路如上,输入12v,输出设定为4.3V.应用的时候发现在开关电源和右边mos管都打开后,在Q3607 1,2,3PIN如果有另外一个4.6V的电压灌入,输入电压12V处,电压被抬高到20V左右。请问是不是这时候TPS54824 里面的开关管和外部电感 L3601,还有输入的4.6V形成了一个反向boost电路,导致输入电压被拉高到20v?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI,我应用TPS54824RNVT搭建电路如上,输入12v,输出设定为4.3V.应用的时候发现在开关电源和右边mos管都打开后,在Q3607 1,2,3PIN如果有另外一个4.6V的电压灌入,输入电压12V处,电压被抬高到20V左右。请问是不是这时候TPS54824 里面的开关管和外部电感 L3601,还有输入的4.6V形成了一个反向boost电路,导致输入电压被拉高到20v?
Hi,Johnsin,我们又复测了此问题。具体:我们断开DC12V输入,在Q3647的1,2,3PIN输入4.3V电压,同时断开TPS54824的EN脚上拉电阻R3611,EN脚飞线到Q3607的1,2,3PIN输入。此时发现Q3606与Q3607都导通,开关电源输入端有11.28V电压输出,在电感L3601的左侧有稳定的开关信号。问题有2点:
1.EN脚有漏电到VIN1与VIN2 PIN即-DC12V_S。导致Q3606的GS电压大于1.2V,Q3606导通,Q3607也导通,输入4.3V电压可以输入到电感L3601右端;
2.存在反向BOOST电路,而且此时我们调大输入电压,在VIN端也看电压跟随变化,开关波形也跟随变化;附件为测试波形。
3.输入电压在4.3V时看到标准的开关信号,调高输入电压4.5V,开关信号出现振铃,电压也降低到8V左右;
谢他做甚,没有回答你的问题,只是一味说不可能存在反向boost,其实已经非常明显出现了反向boost。个人以为非同步芯片可能不会出现你描述的情况,同步芯片会出现,因为同步降压芯片把续流二极管用场管代替,芯片总是还存在PWM,就会把电感的储能倒过来使用,反过来以输入为输出,输出为输入,倒过来给VIN的电容充电,把VIN拉高,此时上管结二极管的存在,可能存在一直导通的可能,我不是搞开关电源的,不懂,但TI工程师这个水平,的确不应该。