您好!
LM2733X采用5V升12V的方案,用在线工具生成的电路图输出电流为0.2A,但是实际测量只能达到0.125A,最大负载工作时,芯片温度能够达到50℃。查阅技术手册时发现,技术手册中的输出电流可以达到330mA。不知是什么原因导致我的电源板负载与在线仿真还有数据手册的差距这么大。
下图为手册中的截图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LM2733X采用5V升12V的方案,用在线工具生成的电路图输出电流为0.2A,但是实际测量只能达到0.125A,最大负载工作时,芯片温度能够达到50℃。查阅技术手册时发现,技术手册中的输出电流可以达到330mA。不知是什么原因导致我的电源板负载与在线仿真还有数据手册的差距这么大。
下图为手册中的截图:
您好!
我们选用的功率电感的饱和电流为2.6A,DCR为39.1mR。layout上,电感也是比较靠近输入端的。
7573.5V升12V.docx电路和layout在里面,这里直接放图片会加载丢。
您好!
您看这样子可以吗?因为我们选用的电感比较大,不知道这个电感下面能不能走线。0574.5V升12V.docx
您好!
1.这个是之前根据datasheet设计的layout,您看这个布局可以吗?(图中的网络名把12V改为5V,18.5V改为12V。)
2.如果不用铜皮改用走线是不是也会影响最后的输出功率呢?
3.像我之前的设计主要造成纹波偏大可能会是哪些因素呢?
4.之前的输出负载不够有没有可能是板子面积不够大呢?5V升12V_20201106-1735.docx
Hi
你这个layout确实很不好,和datasheet差距很大。
注意功率回路尽量小,电感下不能走线,GNDlayout 特别注意。
您好!
除了电感下面的GND外还有什么具体其它问题吗?您一直说与datasheet差距很大,自己是个小白,希望您能够指教一下。
谢谢!