bq78350电量学习成功Max Error 2%后,电池连续做了3个循环,每次循环FCC都会增大。
电芯用的磷酸铁锂电池,每次充电差不多满电时,电压上升得很快,所以每次都会触发过充保护,VCT并没有检测到。
CEDV原来设置了EDV_CMP, 因为我们出货电量都在50~60%,带载时电压拉得比较低,电量会在22%~40%间跳变到7%,所以改用VFLT_EN和FIXED_EDV0。
经过几个循环测试,电量跳变的问题是解决了,但是又出现了FCC增大的问题,电池FCC更新后,充电就不能充到100%了,每个循环会下降2%,3个循环就变成95%了。
请教如何改善此问题?