Dear supporter
我司使用TPS40057用作22~27V降压至12V 18~20A输出的设计
请帮忙确认选型是否ok
另外,板子做回来调试发现没有电压输出
如下是参考电路,其中Q4已经去掉,三极管D2由于选择了双向二极管,也去掉了
目前测试发现输出电压只有3V左右,SS/SD电压约0.9V,FB电压0.1V左右
去掉FB到GND的电阻R26后,SS/SD电压正常3.7V,FB电压正常0.7V
请帮忙分析下原因,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear supporter
我司使用TPS40057用作22~27V降压至12V 18~20A输出的设计
请帮忙确认选型是否ok
另外,板子做回来调试发现没有电压输出
如下是参考电路,其中Q4已经去掉,三极管D2由于选择了双向二极管,也去掉了
目前测试发现输出电压只有3V左右,SS/SD电压约0.9V,FB电压0.1V左右
去掉FB到GND的电阻R26后,SS/SD电压正常3.7V,FB电压正常0.7V
请帮忙分析下原因,
Hi Johnsin
我的理解是R26是6.2K电阻,R26接到GND不意味着FB接到了GND,Vout=Vfb*(1+R24/R26),正常工作时Vfb应该是0.7V,现在不知道为何一直测试不到vfb,偶然的一次调试发现R26虚焊时Vfb正常了,所以才说R26不接的时候Vfb正常,正常情况下Vfb=0.7V时根据我们配的电阻应该能得到12V的输出电压
另外,我们尝试了接一个小的电阻假负载,电压输出还是不正常
帮忙分析下原理图是否有问题,
电压输出异常应该从哪些方面查
感谢!
Hi
也就是断开低边反馈电阻,输出直接接到反馈,此时输出0.7V是正常的,因为反馈就是0.7V, 那么此时再带一些负载呢?(例如0.5A, 要用电子负载,不要用电阻),看能否带动负载?
如果能带动,可能是duty限制造成的, 看一下datasheet 第十页。
hi JohnsinJohnsin Tao 说:Hi
也就是断开低边反馈电阻,输出直接接到反馈,此时输出0.7V是正常的,因为反馈就是0.7V, 那么此时再带一些负载呢?(例如0.5A, 要用电子负载,不要用电阻),看能否带动负载?
如果能带动,可能是duty限制造成的, 看一下datasheet 第十页。
低边反馈不接的情况下,我们接10R电阻负载,电压正常,但是接140mR的电阻,测试大电流供电能力时,DCDC冒烟烧坏了
请教下为何不能用电阻,必须电子负载,我们这边暂时没电子负载的设备?