TI工程师:
您好!
我按照BQ40Z50技术规格书推荐电路做的电量计,除了休眠状态以往其它功能一切正常。我在电池的B4+到电量计电路板的B4+之间串联一支电流表,用来测量休眠电流,按照Technical Reference(SLUUBK0B)设置了休眠参数,所有的配置应该是满足休眠条件的。我拔掉通信线,在P+和P-之间不接负载,保持开路。经过几秒钟以后可以看到电流由正常状态的300~400微安降到了150~300微安,150~300微安的变化是周期性的,变化周期是1秒,在这1秒周期内出现3次150再出现一次300,一直这样。同时也看到CHG、PCHG、DSG三个MOSFET都没有关闭。同时测量芯片的TS1脚的脉冲周期为20S,应该进入休眠状态了。
我的问题是:(1)既然进入休眠状态了,为什么电流的周期是1秒而不是20秒,并且电流的最小值也是150微安以上(按照BQ40Z50技术规格书应该是75微安)?(2)为什么CHG、PCHG这两个MOSFET没有关闭?
应该符合下图关于休眠的条件