想实现一个触摸调控LED的色温亮度
TI有什么好的方案能实现吗
这些最好能在整流后级实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SX8010是一款用于LED灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现
LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:
◆ 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
◆ 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
◆ 应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。
◆ 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
◆ 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。