This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI LED触摸芯片



想实现一个触摸调控LED的色温亮度

TI有什么好的方案能实现吗

这些最好能在整流后级实现?

  • SX8010是一款用于LED灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现 
    LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势: 
    ◆ 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。 
    ◆ 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。 
    ◆ 应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。 
    ◆ 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。 
    ◆ 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下, 
    触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。

  • 有的,找找看

    http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp