This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】玩转Webench,分享赢好礼!!

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TINA-TI, LM5088, DRV8833, MSP430F249, LM1117, LP38869, TPS62132, LM25011, LM5116, UCC28700, LM3464, LM3429, TPS5430, DXP, LM5022, LMR61428, TPS54620, LM25119, LM2621, LM3421, LM25576, TPS40210, LM2596, TPS55340, TPS54428, LM2588, LM2696, LMZ12010

您在电源设计中使用过TI WEBENCH 设计工具吗? 如果有, 欢迎您来分享您的使用经验和案例;如果没有, 借用这个分享的机会,您也来试用一下吧, 充分感受一下它为设计带来的便利。

WEBENCH 设计环境 (Design Environment) 是一种具有 4 个简单步骤的端到端原型设计系统(如图):

1、 用户输入设计参数,WEBENCH 则提供合适的解决方案。

2、 用户选择了一款器件后,WEBENCH 设计环境将创建一个设计,并为用户提供优化能力。

3、 用户还可以使用 WEBENCH 设计环境仿真器进行设计的微调。

4、 最后利用“Build It”功能可迅速针对所选器件提供定制原型制作套件。

WEBENCH® Power Designer 的所有高级工具皆可用于针对您的设计提出问题。这样,用户就能使用 WEBENCH 的各项功能,如查看和变更 BOM、查看关键性的操作数值(例如效率和负载电流)、实施电气仿真、进行热仿真(假如可用)并运用 WEBENCH Build It 功能(倘若可用)获得原型制作套件。

我们期望WEBENCH 设计工具为越来越多的客户提供设计的便利,同时工程师之间的分享也对大家在使用WEBENCH 设计工具中提供极大帮助。我们期待您的分享!

 

活动时间:2013年4月1日 – 2013年6月5日

分享内容包括:

-          WEBENCH使用方法的具体分享(包含使用步骤)

-          使用WEBENCH设计中遇到的问题和解决方法

-          WEBENCH设计的应用案例分享 (包含设计步骤)

活动要求(不符和以下要求不具备获奖资格):

-          分享内容详实认真,文字不少于100字

-          附上图片说明

 

奖项设置(名次不限,视分享质量而定;TI FAE具有最终获奖解释权。):

分享一等奖: TI社区拉杆包

分享二等奖:TI社区户外保温壶

分享三等奖: JEEP 精工工具

阳光普照奖:

-          4G U盘(内附80页电源管理指南电子书)

 

此外, WEBENCH设计的应用案例分享者可享受2013年样片申请快速通道服务: 只需轻松填写相关信息,审核通过,即获样片。

 

 

 

因市场团队推出另外一个类似活动! 本活动于6月5日终止!(由于参与人数众多,活动获奖名单争取在六月底前公布,感谢您的理解!)

 

有兴趣参加Webench设计活动的朋友们,欢迎参与以下活动:

“参加 WEBENCH 之星设计大赛,赢取 iPad Mini 大奖”

 

**六月之前的二次评奖将停止,原因如下:

-  感谢电源网版主和网友的支持,由于大部分分享和电源网的分享完全相同。我们将不重复发奖。

-  大部分的分享是来自电源网版主给大家做的示例

这期间如果有网友是自己主动分享,请通过站内信的方式与我联络。我们再酌情考虑奖项事宜。谢谢大家的理解!

  • 为什么把我的设计放在这上面呢?

  • Visualizer - 导览图示
    在该页面的上方设有一行导览图示,而正在使用的图标上的文字将以黄色表示,其它图示则分别表示不同的步骤。在这页面中:
    1. "New" 按钮将引领您到入口控制台,让您输入新的设计参数
    2. "Solutions" 按钮则会显示其它适用于您设计方案的零件,但该些零件不一定获得 WEBENCH Designer 的支持
    3. "View Demo" 按钮可带领您进入WEBENCH Visualizer 工具的使用说明页面
    4. 有关 WEBENCH® Visualizer 更多专家帮助

    Visualizer - 选择您最佳的解决方案在 Visualizer 页面中,点击您最佳解决方案旁边的 "Start Design" 按钮,然后 WEBENCH Designer 便会为您的设计产生材料清单 (BOM) 和原理图,而在 WEBENCH 的工具列中将显示每一个组件的可用 WEBENCH 功能:CC" 表示电路计算器是否适用于您的解决方案thermometer" 表示 WebTHERM 温度模拟是否适用于您的解决方案"sine wave" 表示电气模拟是否适用于您的解决方案shopping cart" 表示 Build It 定制原型建立套件是否可提供给您的解决方案。(不是所有零件皆拥有所有的功能特色)

    设计摘要 - 右边控制台设计摘要页面是 WEBENCH Designer的主页,在该处您可通过点击上方的导览图示进入其它的页面,又或可在页面中点击控制台进行工作,控制台的功能如下:
    1. "Charts" 控制台可显示随输入电压和负载电流而变化的重要操作数值图表,包括效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。
    2. "Schematic" 控制台可显示设计的原理图
    3. "Optimize" 控制台让您通过转动旋钮从小尺寸、高效率和低成本的角度优化您的设计。该页面还会显示不同优化设定级的主要参数图表,让您可立刻比较不同设定级下的大小、效率和成本。
    4. "Op Vals" 控制台可显示一系列与图标功能类似的主要操作数值表列,在该处您可更改输入电压和负载电流的数值以查看参数的变化,比方是效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。在某些情况下,控制台还会显示出一些特别功能的图表,例如是 LED 热能回折和 LEDTriac 调光等。
    5. 材料清单 "BOM" 控制台可显示您设计所需的所有组件,您可在该处检视组件的制造商、零件编号和参数值,您也可更改设计中的组件,或在有需要的时候加入定制组件。
    6. "Sim" 按钮将会带领您进入电气模拟页面,在该处您可进行模拟以检视电路的态动特性,模拟范围包括波特图、稳态、开启、输入瞬态和负载瞬态等。
    7. "Your Complete Design" 控制台提供有用的网页连结,让您可获取样品、购买零件、下载 CAD 文件和设计报告。

    设计摘要 - 导览图示当创建好您的设计后,您将会被引领到WEBENCH 设计摘要页面,在页面的上方有一列导览图示,它可让您在步骤间来回转换,图标的功能如下:

    1. "Back" 按钮让您返回上一个步骤
    2. "New" 按钮引领您到入口控制台以输入新的设计参数
    3. "Solutions" 按钮则会显示其它适用于您设计方案的零件,但该些零件不一定获得 WEBENCH Designer 的支持
    4. "Visualizer" 按钮将带领您到一个页面,在该处可显示符合您输入要求的不同的WEBENCH 解决方案,您也可在该处使用不同的稳压器和另一组组件去创建新的
    设计
    5. "BOM" 按钮可显示您设计所需的所有组件,您可在该处检视组件的制造商、零件编号和参数值,您也可更改设计中的组件,或在有需要的时候加入 定制组件。6. "Charts" 控制台可显示随输入电压和负载电流而变化的重要操作数值图表,包括效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。
    7. "Schematic" 控制台可显示设计的原理图
    8. "Optimize" 按钮让您透过转动旋钮从小尺寸、高效率和低成本的角度优化您的设计。该页面还会显示不同优化设定级的主要参数图表,让您可实时比较不同设定级下的大小、效率和成本。
    9. "Op Vals" 按钮可显示一系列与图标功能类似的主要操作数值表列,在该处您可更改输入电压和负载电流的数值以查看参数的变化,比方是效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。在某些情况下,控制台还会显示出一些特别功能的图表,例如是 LED 热能回折和 LEDTriac 调光等。
    10. "Sim" 按钮将会带领您进入电气模拟页面,在该处您可进行模拟以检视电路的态动特性,模拟范围包括波特图、稳态、开启、输入瞬态和负载瞬态等。
    11. "Thermal" 按钮可带领您进入温度模拟页面,让您可为设计进行电路板温度模拟以找出及解决散热的问题,您可在该处修改比如是输入电压、负载电流、环
    境温度和铜板厚度及气流等环境参数。当模拟完成后,画面会显示出一个彩色的热能分布图,但请注意该功能并不适用于所有的 WEBENCH 设计
    12. "Build It" 按钮可带领您进入订购页面,在该处您可亢订购符合您设计要求的定制原型建模套件,您也可下载相关的CAD 和 Gerber 文件,然而,这功能与
    温度模拟一样,亦不适用于所有的WEBENCH 设计
    13. "Print" 按钮可为您产生设效报表,包括原理图、才料清单和图表等记录文件

    设计摘要 - 左边控制台

    设计摘要 - 上方工具棒和控制

    下载 Altium 文件在建模用的零件将有 Altium 文件提供,并且将会在 Visualize 的页面中出现购物车的图示。当创建好设计后,只需点选 WEBENCH 导览列中的 BuildIt 按钮,然后再点选连结便可下载文件。

    如何检索WEBENCH 设计
    WEBENCH 设计存储在服务器上,可以在以后检索。此外,也可以检索用WEBENCH Power Architect 做的组成多个设计的项目。这可以通过转http://www.ti.com 页面右侧的WEBENCH 面板并点击MyDesigns 链接实现。

    此页显示您的设计、WEBENCH PowerArchitect 项目、共同设计和共享项目列表。点击左上角相应的标签上列出这些项目。在页面右侧点击“PowerDesigner 按钮,打开设计/项目。您也可以通过点击右侧的相应链接重命名、删除或生成一份设计报告。

    您也可以点击任何页面左上角的MyDesigns/Projects 链接,从WEBENCHDesigner 应用回到您的设计和PowerArchitect 项目。点击结果页面的左上角相应的标签列出您的设计或WEBENCH Power Architect 项目。双击一行打开它,或使用右侧图标打开,共享、复制或删除设计或项目。

  • WEBENCH使用介绍-------看WEBENCH如何为电源工程师解脱繁琐工作

    为了帮助工程师更好的设计方案选择IC,很多半导体公司都有自己的在线设计工具,对这类工具,我的印象一直停留在只是适合初级工程师、只是适合简单的设计、对于复杂应用设计无能等概念上。但近日对WEBENCH的使用,完全颠覆了我这一印象。

    WEBENCH之前是国半的一款在线设计工具, TI为该工具增加了更多TI的IC,而且进一步拓展了其功能,不仅在器件上有更宽泛的选择,而且可以仿真、可以直接将工程师的设计导入CAD开发平台。

    看WEBENCH如何为电源工程师解脱繁琐工作.doc
  • 这是一个基于LM25576的车载设备电源,符合12V以及24V电源输入范围。可以可靠的工作在85度高温下。基本上可以在大部分车载设备上工作。我设计这个方案主要用于车载GPS设备,需要瞬间大于2A的电源。通过TI 的webench designer可以大大减少我的设计时间,器件选型时间。

    webench_schematic_exchange_design_1703182_3_Altium.zip
  • DC5V@DC12V@1A

    本设计是以DC/DC升压设计,采用BOOST非隔离方案,输出功率12W,输入参数DC5V,输出电压DC12V,输出电流1A,选用了TI的TPS40210方案,整个方案的覆盖面积为857平方毫米,BOM成本2.43美金,效率高达92%左右,在设计中的效率负载曲线中,会发现在带载0.2A时效率最高。此设计的主要损耗是在MOS和输出二极管上。将优化调节器调到成本最低时,成本为2.15美金,会发现此时效率会有所提升同时覆盖面积减少到了805平方毫米,但是其工作频率提高到了750KHZ

  • DC5V@DC12V@1A

    本设计是以DC/DC升压设计,采用BOOST非隔离方案,输出功率12W,输入参数DC5V,输出电压DC12V,输出电流1A,选用了TI的TPS40210方案,整个方案的覆盖面积为857平方毫米,BOM成本2.43美金,效率高达92%左右,在设计中的效率负载曲线中,会发现在带载0.2A时效率最高。此设计的主要损耗是在MOS和输出二极管上。将优化调节器调到成本最低时,成本为2.15美金,会发现此时效率会有所提升同时覆盖面积减少到了805平方毫米,但是其工作频率提高到了750KHZ

  • 如果按常规方式设计一跨3.3V/10A 非隔离电源变换器,首先遇到的问题是在多如牛毛的各种应用方案,芯片中选择能优秀的实现设定电源预期要求,且性价比合适,调试方便的主控芯片,然后再设计原理图用相应的工具软件设计出响应的原理图可以的话再做仿真验证,在纸上计算各元件器的选型参数,电应力,热应力等等参数,然后是选择外围元件,最终才能做板验证知道推出产品。这个过程是复杂相当耗时而且稍有不慎就导致全部推倒重做的。有了WEBENCH后真是太好了,一个电源设计的大部分工作都被其包含,以上提出的工作过程都可在软件中实现和仿真得出,最后还可生成响应原理图文件。而且TI作为一级大厂推出的方案一定是很稳定可靠的方案,极大的简化了设计。感谢TI

    webench_schematic_exchange_design_3720738_17_Altium.zip
  • 工作中,接触最多的MCU工作电压范围为:3.0V-3.6V,通用3.3V。采用WBENCH工具设计的这款低成本3.3V单路MCU主控板电源BOM成本仅1.34美元,用的是BUCK拓扑结构,总功耗0.52W,性价比较高。电源输入范围为:3.7V-17V,适合电池电源,USB BU电源等输入,可实现3.3V,最大1A的电流输出,主要应用于16位或32位MCU控制器控制电路板的电源。该控制电路无大负载外设及大功率器件,重点突出控制和通信功能,可以实现小型化,便携式。利用WBENCH设计工具,用了2分钟多一点的时间就完成了上述设计,真是非常感谢TI研发人员的辛苦劳动。

     
    一款低成本3.3V单路MCU主控板供电电源.rar
  • 设计起来非常方便,非常好用!!只需要简单几步,就可以设计好电路,太好用了!!本设计需要输出电压为5V、2A。设计好输入、输出参数后,则该WBENCH软件自动查找合适的芯片,通常会有好几个可供选择的软件列出,以供您选择,并且列出了各个芯片的主要参数,设计人员在了解各个芯片的主要参数后,即可根据各自电路的需要,选择合适的芯片。然后,该软件即把相关电路、原理图等显示在网页中,设计人员可以根据需要,临时修改设计参数。其中,我们可以在设计成本、设计效率、体积等三个要素之间抉择,看我们更看重那一个要素,比如,我们更看重设计产品的效率,则我们可以把效率所占的比重增大,然后设计出的产品更侧重系统的效率,其他两个因素就相对要差一些,这也是我们在设计电源时,都会遇到的选择问题。之后,软件还可以自动进行进一步的优化设计,系统自动对各个参数进行几十步的优化,保证设 计电路尽量最优化。

    1367462776-55373.zip
  • 这是我设计的参数设置,如下所示,

    我选择了一款以LM2596为主的电路,如下所示

    其优化参数如下所示:

    这是该电路的效率参数。

    以上是电路所用的元件参数

    这是对该电路的总体优化

    这是该电路的元器件价格分析。

    而且使用该设计软件还可以输出各种文件。如AD图。十分方便后续设计。

  • 感谢大家的积极参与! 现公布四月份获奖者:

    一等奖: shixiong lu, XIAOTU80, aczg01987, lin zhang1, ning xiong

    二等奖:zhuang shang, Jerry Han2, eason628; peng cui, zrk7401, zrk787,

    三等奖: wangkai, hwang ce, yinyue, xiaojun ma, JunJie Li1, Chunyan Gao4, tianle sun, wsdymg

    其他参与的朋友将获得阳光普照奖!

    未来一周,我们的物流公司会与您联络发奖事宜。再次感谢大家的积极参与!

  • DC3.3V转DC12V@1A

    本设计是想做一个常见的DC/DC升压设计,采用BOOST拓扑,参数为:输入DC3.3V,输出电压DC12V,输出电流1A,设计软件给出了多种IC 方案,最终选择了系统最优推荐,选用了TPS55340此款IC.本设计的BOM成本为3.40美金,效率达82%,覆盖面积为348平方毫米。电源总功 率耗散为2.68W。工作频率为646KHZ。调节优化调校器到最低BOM时,BOM成本为2.88美元,效率也提高到84%,但此时覆盖面积增大了,同 时工作频率也提高到了916KHZ。

    DC3.3V转DC12V@1A.zip
  • 三等奖奖品是什么……

  • 控制器3.3V单电源供电设计

    设计用时一小时,为数字化特种电源控制器提供3.3V供电。该电源设计指标为:输入电压:4.5-5.5V,输出电压3.3V,输出电流3A,环境温度30℃。

    考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低BOM成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,该方案使用TPS85432芯片。

    总的来说,软件的可用性,UI等设计的都不错,方案的合理性也较高,要是这些芯片能够便宜点就更完美了。

    webench_schematic_exchange_design_1876996_5_Altium.rar
  • 本设计采用BOOST非隔离DC/DC升压设计方案,输出功率12W,输入参数DC5V,输出电压DC12V,输出电流1A,选用了TI的TPS40210方案,整个方案的覆盖面积为857平方毫米,BOM成本2.43美金,效率高达92%左右。将优化调节器调到覆盖面积最小时,会发现此时效率还是同样的92%未变,但覆盖面积却是大幅度的减少到了196平方毫米,此时设计软件推荐的首选方案为TPS55340,此时软件系统中无法给出整个电路的BOM成本,工作频率已经达到1212KHZ。

    升压设计5V转12V@1A.zip
  • 5VDC/DC开关电源设计

    设计用时一小时,为数字化特种电源控制器提供5V供电。该电源设计指标为:输入电压:12-15V,输出电压5V,输出电流3A,环境温度30℃。

    考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低BOM成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,该方案使用TPS54428芯片。

    总的来说,软件的可用性,UI等设计的都不错,方案的合理性也较高,为设计多了一种选择。

    webench_schematic_exchange_design_3588399_8_Altium.zip
  • TI的webench实例的ppt。

    WEBENCH使用.pptx
  • TI的webench实例的ppt。

    WEBENCH使用.pptx
  • 24VDC/DC开关电源设计

    设计用时15分钟,为特种电源的风扇和驱动电路供电模块提供24V供电。该电源设计指标为:输入电压:40-45V,输出电压24V,输出电流10A,环境温度30℃。

    综合各种因素,选择LM5116作为控制芯片实现该指标。

    LM5116是一个同步降压控制器,用于降压稳压器应用的高电压或各种输入电源。电流模式控制提供线路固有的前馈,逐周期电流限制和易于环路补偿。使用仿真控制斜坡降低噪音敏感度的脉冲宽度调制电路, LM5116驱动器外部高侧和低侧NMOS功率开关管与自适应死区时间控制。其他功能还包括一个高电压偏置稳压器,自动切换到外部偏置提高效率,热关断,频率同步,逐周期电流限制和可调输入欠压锁定。该设备可在电源增强HTSSOP-20封装具有裸露模具附加垫以帮助散热。

    总的来说,软件的可用性,UI等设计的都不错,方案的合理性也较高,为设计多了一种选择。

    webench_schematic_exchange_design_3562524_6_Altium.zip
  • 将控制电路置身于工业现场,会面临恶劣的电源环境,加入隔离措施非常必要。利用WBENCH工具设计的这款带隔离的多路输出电源方案,采用UQQ-12/8-Q12N-C 隔离芯片,BOM成本高达103.93美元,这其中UQQ-12/8-Q12N-C 芯片的价格就达到99.02美元,剩下的电源芯片成本几乎可以忽略。此外,它具有65.978%的效率,3.842W的功耗,性能较高。此方案的电源输入范围为:10V-32V(基本上是用开关电源模块供电),具有1路5V/0.5A的输出,1路3.3V/1A和1路3.3V/0.5A带滤波器的输出,能满足于5V和3.3V混合的数字逻辑芯片、MCU、通信电路和显示电路的供电需求。利用TI的WBENCH设计总计用了10分钟,可以说速度非常快了,如果登陆TI网站自己查询的话,可能需要半天或1天的时间。

    1366873633-31476.rar
  • 最近在设计一款基于MSP430的MCU核心板,电源产品的选型一直让我不好确定。巧合的是,看到WBENCH这个工具。WBENCH真可以说是一款功能非常强大的设计工具,几分钟的时间,就给出了一个非常完美的电源方案及芯片选型。我用的电源输入范围是:18V-32V,标准范围是24V输入,在WBENCH工具里面选择了5438A以后,向导推荐了一个3.0V的输入,采用默认输出后,生成的方案带给我一个很大的惊喜。不仅有电源产品型号,还提供了原理图输出,BOM数量及配套元器件成本,并提供了各种指标,极大的缩短了设计时间,真是非常难得的一款好工具。TI真的太强了。

  • 利用LM2588单芯片实现的多路负载电源方案,用的是Flyback拓扑结构,总功率3.5W,具有10到33VDC的输入范围,输出的3路负载分别为3.3V,电流分别为1A,0.5A,0.5A. 由于采用单芯片实现3路输出,此芯片单价也达到4.25美元的成本,再加上其他16个辅助元器件,成本较高。与采用多芯片实现方案不同,此方案包含一个1输入3输出的变压器模组,PCB设计面积较大。此方案主要应用于工业级高性能控制板卡电源,可实现对板卡MCU核,模拟外设和数字外设及其他板载模块进行分别供电。利用WBENCH设计工具,只用了5分钟不到,就实现了这个方案,真是非常方便。

  • 3×1W LED驱动

    此设计用了十多分钟,采用了LM3444BUCK驱动IC,输入AC90-130V/60HZ,输出3*1W(320mA) LED球泡灯的BUCK驱动电源,驱动的面:1741mm^2,BOM只有30个器件,成本$8.64,效率76%。刚开始使用TI的设计软件,很多地方还不是很了解,还在摸索着进行设计。不过感觉TI的设计软件很强大,也很方便,不但参数计算出来了,而且还生成了可以各种绘图软件的原文件,方便了广大工程师。

    3×1W LED驱动.zip
  • 一款12V-5V的模块电源设计,2A输出,效率达到93%,这个设计工具很不错。

    webench_design_3334464_1_807737158.pdf
  • 此电路为一个2:1的宽范围输入,5V10A输出的50W电源。而且工作温度比较高,要想在此温度下可靠地工作,必须效率要做的很高,要想获得搞的效率,现在的同步整流BUCK电路应该考虑进去,然后成本及体积要综合考虑。通过使用TI的WEBENCH设计软件我很好的找到了效率,成本,体积都比较满意的IC,而且电路图及BOM表都制作出来了,大大的减小了我的设计时间,器件选型时间。为产品的提早上市做了很好的铺垫!
    1366335587-14500.zip
  • 本次设计是设计一个输出为电压5V,电流2A的DC-DC变换电路,输入为18-20V,设计环境温度为30度。使用webench进行设计,得到多种选择,通过对比和分析,最终确定使用LM2696作为控制芯片来实现这个设计方案,因为这个电路的效率可以达到将近90%,切成本上是比较少的。通过该工具可以直接得到设计电路图。同时还可以使用这个工具来进行仿真设计,大大节省了设计时间。而且具体的元器件型号都标注的很清楚,连上边的电阻电容值都很清楚,真是一款不错的软件!

    webench_schematic_exchange_design_3562524_8_Altium.zip
  • 第一次使用TI WEBENCH设计软件,感觉非常不错,功能算比较强大的,能够在超短的时间内完成方案的选择和器件的选择,大大的提高了工作效率。最近需要做一款特定的模块电源。正好试一试,作为二次电源希望体积能够越小越好,因此选择了较高的工作频率。设计后可以看到效率达到了90%多,自我个感觉非常不错。由此可见TI的这款软件还是很给力的,从成本,板子大小以及效率三方面考虑了电源的设计方法。非常不错。

  • 目前的适配器市场上,小体积、高效率、低待机功耗、低BOM成本的方案越来越多。

    今天借助TI webench工具设计一款5V,2.4A的适配器,从设计文件中可以得到以下信息:

    1. 待机功耗39mW@265V输入--算得上是超低待机功耗了

    2. CC,CV精度<5%--很好

    3. 效率,好像最高都不到77%-- 这个有点低,现在很多方案都做到80%以上了

    4. PSR方案,无光耦和431,BOM总共28个器件--不错

    5. 保护功能--齐全

    6. 系统生成的报告,包含效率、损耗、温升等曲线--这个报告很好,一目了然

    总之,这个5V,2.4A的方案,除了效率,其他各个方面都有较好的表现。

    5V,2.4A Adapter with UCC28700DBVR.rar
  •        WEBENCH真是一个不错的设计工具,使用它可以轻松、方便、快捷的设计自己所需要的电源,而且只需要提供简单的设计参数,软件就可以自动提供多种可行的设计方案,用户只需简单的选择其中一种开始设计,就可以得到详细的设计方案,而且还提供与方案相关的详细资料即参数,主要包括有:设计优化选择,设计原理图,设计图表,工作数值,设计整体界面,设计报告,及输出设计图,我刚刚使用设计了一款输入5-12V,输出3.3V的单输出电源,下面有详细的设计文件,供大家参考。


    器件选择界面

    整体界面

    设计图表界面

    优化图界面

    设计原理图界面

    工作数值界面

    设计报告.pdf
  • 看看我的,先把图上了再说,加上打包文件一个

    作品摘要:

    作品摘要: 用TI的设计软件设计一个升压电源,看来是如此的简单,选 型这些都很方便,不愧是大公司的软件,此产品是一个直流升压DC-DC电源,采用TI的LM3478做的输入为最低18V,最高为36V,输出为48V,300MADc-DC电源,再选择芯片时用TI的设计软件做出,此软件给出了原理图,同时效率及成本方面也很直观的了解得到,BOM也以给出,为我们做设计的节约了不少时间,做起来也轻松很多,选择做出的效果很接近实际值,在选型 方面也做得很详细,考虑到的方位也很多,效率成本一般是现在做开关电源的前题,很是赞一个,很好的设计软件

    18-36 48V0.3A.zip
  • 设计用时10分钟,实现了四路输出,分别是+15V,-15V,+12V,-12V。由于输入电压为18-24V,与正负15V输出相比,压降较小,所以采用LDO芯片,与正负12V输出相比,压降较大,所以采用dc-dc芯片.针对不同输出采用不同的方案,充分利用每种变换器的优势,大大提高了系统的效率,使得系统的整体效率可以达到94%。为了降低成本和实现紧凑化设计,因此,优化旋钮因素选择2,实现较低的成本和较小的BOM面积,可以平衡各方面的性能和需求。bode图显示,系统具有较好的幅频和相角欲量。

    webench_schematic_exchange_design_1876996_22_Altium.RAR
  • 设计一个辅助电源, 用两颗铅酸电池供电, 输出12伏1.5安。

    应用WEBENCH工具选择效率优先, 成本优先, 或者体积优先, 轻松调整, 几分钟就可以得到需要的结果.

    优选效率时:

    Device = LM25576MH/NOPB
    Topology = Buck
    Created = 5/2/13 11:49:47 PM
    BOM Cost = $4.46
    Total Pd = 0.79W
    Footprint = 1,221.0mm2
    BOM Count = 16

    优选成本时:

    Device = LM25011MY/NOPB
    Topology = Buck
    Created = 5/2/13 11:42:53 PM
    BOM Cost = $1.76
    Total Pd = 1.72W
    Footprint = 416.0mm2
    BOM Count = 15

    优选体积:

    Device = LM25576QMH/NOPB
    Topology = Buck
    Created = 5/2/13 11:47:48 PM
    BOM Cost = $2.98
    Total Pd = 1.78W
    Footprint = 293.0mm2
    BOM Count = 15

    太直观轻松. 欢迎大家来试用.

    Webench.zip
  • 再来一个类似于IPAD充电器的设计, 同样适用于WEBENCH工具.

    输入, 输出条件如下:

    VinMin = 90.0V
    VinMax = 264.0V
    Vout = 5.0V
    Iout = 2.0A

    设计结果:

    Device = UCC28700DBVR
    Topology = Flyback
    Created = 5/3/13 12:00:02 AM
    BOM Cost = $0.00
    Total Pd = 3.63W
    Footprint = 1,594.0mm2
    BOM Count = 31

    由于变压器是定制件, 所以这里没有统计的总元器件成本. 但是除了变压器, 其他元件价格都有.

    很有参考意义.

    WebenchReportsServlet_5V2A.zip
  • 本方案解决的问题就是36V-72V输入,12V输出的辅助电源,由于只有一路输出,而且输出是12V,采用的是TI的芯片LM5116,这个芯片的稳定性非常不错,而且转换效率也非常高,工作频率可以高达300K,可以将这个辅助电源的体积做得很小,并且得到一个89%以上的转换效率。对于输出的整流二极管的选择,可以选用一个低压的二极管,而且损耗非常小,这个软件平台真的很好用,只有输入电压和输出电压,电流,所有的参数都会出来,非常强大!

    webench_schematic_exchange_design_1894525_1_ViewDraw.zip
  • 设计摘要 - 导览图示

    当创建好您的设计后,您将会被引领到 WEBENCH 设计摘要页面,在页面的上方有一列导览图示,它可让您在步骤间来回转换,图标的功能如下:

    1. "Back" 按钮让您返回上一个步骤
    2. "New" 按钮引领您到入口控制台以输入新的设计参数
    3. "Solutions" 按钮则会显示其它适用于您设计方案的零件,但该些零件不一定获得 WEBENCH Designer 的支持
    4. "Visualizer" 按钮将带领您到一个页面,在该处可显示符合您输入要求的不同的WEBENCH 解决方案,您也可在该处使用不同的稳压器和另一组组件去创建新的设计
    5. "BOM" 按钮可显示您设计所需的所有组件,您可在该处检视组件的制造商、零件编号和参数值,您也可更改设计中的组件,或在有需要的时候加入 定制组件。
    6. "Charts" 控制台可显示随输入电压和负载电流而变化的重要操作数值图表,包括效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。
    7. "Schematic" 控制台可显示设计的原理图
    8. "Optimize" 按钮让您透过转动旋钮从小尺寸、高效率和低成本的角度优化您的设计。该页面还会显示不同优化设定级的主要参数图表,让您可实时比较不同设定级下的大小、效率和成本。
    9. "Op Vals" 按钮可显示一系列与图标功能类似的主要操作数值表列,在该处您可更改输入电压和负载电流的数值以查看参数的变化,比方是效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。在某些情况下,控制台还会显示出一些特别功能的图表,例如是 LED 热能回折和 LED Triac 调光等。
    10. "Sim" 按钮将会带领您进入电气模拟页面,在该处您可进行模拟以检视电路的态动特性,模拟范围包括波特图、稳态、开启、输入瞬态和负载瞬态等。
    11. "Thermal" 按钮可带领您进入温度模拟页面,让您可为设计进行电路板温度模拟以找出及解决散热的问题,您可在该处修改比如是输入电压、负载电流、环境温度和铜板厚度及气流等环境参数。当模拟完成后,画面会显示出一个彩色的热能分布图,但请注意该功能并不适用于所有的 WEBENCH 设计
    12. "Build It" 按钮可带领您进入订购页面,在该处您可亢订购符合您设计要求的定制原型建模套件,您也可下载相关的 CAD 和 Gerber 文件,然而,这功能与温度模拟一样,亦不适用于所有的 WEBENCH 设计
    13. "Print" 按钮可为您产生设效报表,包括原理图、才料清单和图表等记录文件

    或项目。

    设计摘要 - 右边控制台

    设计摘要页面是 WEBENCH Designer 的主页,在该处您可通过点击上方的导览图示进入其它的页面,又或可在页面中点击控制台进行工作,控制台的功能如下:

    1. "Charts" 控制台可显示随输入电压和负载电流而变化的重要操作数值图表,包括效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。
    2. "Schematic" 控制台可显示设计的原理图
    3. "Optimize" 控制台让您通过转动旋钮从小尺寸、高效率和低成本的角度优化您的设计。该页面还会显示不同优化设定级的主要参数图表,让您可立刻比较不同设定级下的大小、效率和成本。
    4. "Op Vals" 控制台可显示一系列与图标功能类似的主要操作数值表列,在该处您可更改输入电压和负载电流的数值以查看参数的变化,比方是效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。在某些情况下,控制台还会显示出一些特别功能的图表,例如是 LED 热能回折和 LED Triac 调光等。
    5. 材料清单 "BOM" 控制台可显示您设计所需的所有组件,您可在该处检视组件的制造商、零件编号和参数值,您也可更改设计中的组件,或在有需要的时候加入定制组件。
    6. "Sim" 按钮将会带领您进入电气模拟页面,在该处您可进行模拟以检视电路的态动特性,模拟范围包括波特图、稳态、开启、输入瞬态和负载瞬态等。
    7. "Your Complete Design" 控制台提供有用的网页连结,让您可获取样品、购买零件、下载 CAD 文件和设计报告。

    这里设计设计一个18-36VDC输入,5V10A的BUCK模式开关电源,工作温度定在70度,按上边的选项填入自己的参数 

    点击开始设计按钮,系统会自动的给您找符合参数的IC


    然后根据您具体的使用要求来选择IC,这里有体积最小,成本最小,效率最高等来供您选择。还有一个功能特色筛选,最后找到符合您的合适的IC。

    默认选项提供的事最均衡的IC。

    系统将自动给您生成包括原理图,BOM表等一切设计资料,如下图所示!

     


    Webench led 设计资料.PDF
  • 如今手持设备对电源的要求越来䞖高,如何省电,延长电池的使用时间成为大家共同努力的一个方向。此方案采用LM21212-2作为主芯片,效率可达97%,损耗更小。即使在小电流的时候,效率仍可以达到92%,作为手持数据采集设备的电源管理芯片是一个不错的选择。通过TI 的WEBENCH® Designer使我们可以更快的完成电源管理方案的选型。节省了不少的开发时间,以及电源电路的测试时间。使我们的产品更快的上市赢得不少宝贵的时间。

    webench_schematic_exchange_design_3729279_5_Altium.zip
  • 1.用TI的设计软件肯定要先注册成TI的会员,来享受该软件带来的方便与快捷


    2.点击活动页的开始设计选项

      

    3 进入到参数设置页面

    这里边提供多个选项,包括平常的开关电源,FPGA,传感器和LED设计

    如何检索WEBENCH 设
    计
    WEBENCH 设计存储在服务器上,可以在
    以后检索。此外,也可以检索用
    WEBENCH Power Architect 做的组成多
    个设计的项目。这可以通过转到
    http://www.ti.com 页面右侧的
    WEBENCH 面板并点击MyDesigns 链接实
    现。

    此页显示您的设计、WEBENCH Power
    Architect 项目、共同设计和共享项目
    列表。点击左上角相应的标签上列出这
    些项目。在页面右侧点击“Power
    Designer 按钮,打开设计/项目。您也
    可以通过点击右侧的相应链接重命名、
    删除或生成一份设计报告。

    您也可以点击任何页面左上角的
    MyDesigns/Projects 链接,从WEBENCH
    Designer 应用回到您的设计和Power
    Architect 项目。点击结果页面的左上
    角相应的标签列出您的设计或
    WEBENCH Power Architect 项目。双击
    一行打开它,或使用右侧图标打开,共
    享、复制或删除设计或项目。


  • 开启

    要开展一个电源供应设计,可点击页面右边 WEBENCH Designer 控制台上的Power 标签,然后输入您要求的输入电压范围、输出电压、负载电流和环境温度。接着,点击绿色的 "Start Design"按钮便可开始使用 WEBENCH 去设计电源供应系统。此外,您可点击 "Power Architect" 按钮设计多负载的电源供应系统。

    软件加载

    当按下"Start Design"键后,新的窗口便会打开并且显示 WEBENCH 设计工具正在加载,这过程需要30到60秒,视乎您的网络和处理器速度而定。WEBENCH 需要 Adobe Flash 来运行,如果您的计算机没有安装 Flash 程序,WEBENCH Designer 将会提示您进行安装。

    Visualizer -    导览图示

    在该页面的上方设有一行导览图示,而正在使用的图标上的文字将以黄色表
    示,其它图示则分别表示不同的步骤。在这页面中:
    1.   "New"   按钮将引领您到入口控制台,让您输入新的设计参数 
    2.   "Solutions"   按钮则会显示其它适用于您设计方案的零件,但该些零件不一定获得  WEBENCH  Designer  的支持 
    3. "View  Demo"   按钮可带领您进入WEBENCH  Visualizer   工具的使用说明页面 
    4. 有关WEBENCH  Visualizer 更多专家帮助

    Visualizer - 选择您最佳的解决方案

    在 Visualizer 页面中,点击您最佳解决方案旁边的 "Start Design" 按钮,然后 WEBENCH Designer 便会为您的设计产生材料清单 (BOM) 和原理图,而在 WEBENCH 的工具列中将显示每一个组件的可用 WEBENCH 功能:
    "CC"   表示电路计算器是否适用于您的解决方案 "thermometer"  表示  WebTHERM   温度模拟是否适用于您的解决方案 "sine  wave"  表示电气模拟是否适用于的解决方案 "shopping  cart"   表示  Build  It   定制原型建立套件是否可提供给您的解决方案。(不是所有零件皆拥有所有的功能特色)

    设计摘要 - 右边控制台

    设计摘要页面是 WEBENCH Designer 的主页,在该处您可通过点击上方的导览图示进入其它的页面,又或可在页面
    中点击控制台进行工作,控制台的功能如下:

    1. "Charts"   控制台可显示随输入电压和负载电流而变化的重要操作数值图表,包括效率、占空比、电流、功率耗散和相
    角余裕等。 
    2. "Schematic"   控制台可显示设计的原理图 
    3. "Optimize"   控制台让您通过转动旋钮从小尺寸、高效率和低成本的角度优化您的设计。该页面还会显示不同优化设定级的主要参数图表,让您可立刻比较不同设定级下的大小、效率和成本。 
    4. "Op   Vals"  控制台可显示一系列与图标功能类似的主要操作数值表列,在该处您可更改输入电压和负载电流的数值以查看参数的变化,比方是效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。在某些情况下,控制台还会显示出一些特别功能的图表,例如是  LED   热能回折和  LED  Triac   调光等。
    5. 材料清单  "BOM"   控制台可显示您设计所需的所有组件,您可在该处检视组件的制造商、零件编号和参数值,您也可更改设计中的组件,或在有需要的时候加入定制组件。
    6. "Sim"  按钮将会带领您进入电气模拟页面,在该处您可进行模拟以检视电路的态动特性,模拟范围包括波特图、稳态、开启、输入瞬态和负载瞬态等。
    7. "Your  Complete   Design"  控制台提供有用的网页连结,让您可获取样品、购买零件、下载  CAD   文件和设计报告。

    设计摘要 - 导览图示

    当创建好您的设计后,您将会被引领到WEBENCH 设计摘要页面,在页面的上方有一列导览图示,它可让您在步骤间来回转换,图标的功能如下:
    1. "Back"   按钮让您返回上一个步骤
    2. "New"   按钮引领您到入口控制台以输入新的设计参数
    3. "Solutions"   按钮则会显示其它适用于您设计方案的零件,但该些零件不一定获得  WEBENCH  Designer  的支持
    4. "Visualizer"   按钮将带领您到一个页面,在该处可显示符合您输入要求的不同的WEBENCH  解决方案,您也可在该处使用不同的稳压器和另一组组件去创建新的设计
    5. "BOM"   按钮可显示您设计所需的所有组件,您可在该处检视组件的制造商、零件编号和参数值,您也可更改设计中的组件,或在有需要的时候加入  定制组件。6. "Charts"   控制台可显示随输入电压和负载电流而变化的重要操作数值图表,包括效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。
    7. "Schematic"   控制台可显示设计的原理图
    8. "Optimize"   按钮让您透过转动旋钮从小尺寸、高效率和低成本的角度优化您的设计。该页面还会显示不同优化设定级的主要参数图表,让您可实时比较不同设定级下的大小、效率和成本。
    9. "Op   Vals"  按钮可显示一系列与图标功能类似的主要操作数值表列,在该处您可更改输入电压和负载电流的数值以查看参数的变化,比方是效率、占空比、电流、功率耗散和相角余裕等。在某些情况下,控制台还会显示出一些特别功能的图表,例如是  LED   热能回折和  LED  Triac   调光等。
    10. "Sim"  按钮将会带领您进入电气模拟页面,在该处您可进行模拟以检视电路的态动特性,模拟范围包括波特图、稳态、开启、输入瞬态和负载瞬态等。
    11. "Thermal"  按钮可带领您进入温度模拟页面,让您可为设计进行电路板温度模拟以找出及解决散热的问题,您可在该处修改比如是输入电压、负载电流、环境温度和铜板厚度及气流等环境参数。当模拟完成后,画面会显示出一个彩色的热能分布图,但请注意该功能并不适用于所有的  WEBENCH  设计
    12. "Build   It"   按钮可带领您进入订购页面,在该处您可亢订购符合您设计要求的定制原型建模套件,您也可下载相关的 CAD   和  Gerber   文件,然而,这功能与温度模拟一样,亦不适用于所有的 WEBENCH  设计
    13. "Print"   按钮可为您产生设效报表,包括原理图、才料清单和图表等记录文件 

    设计摘要 - 左边控制台

    设计摘要 - 上方工具棒和控制

    下载 Altium  文件

  • 本人大三学生参加飞思卡尔智能车大赛,所用单片机s12需用5v稳压电源。这次第一次用TI公司WEBENCH进行设计稳压电源。

    先输入所需要的参数

    进行设计得到一系列的设计,选取自己所要的芯片。

    选好芯片后开启设计。得到芯片资料,从而设计电路。

    使用起来非常方便,值得大家使用。

  • UCC28700 系列反激式电源控制器,此控制器在无需使用光耦合器的情况下提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。 低启动电流、动态控制运转状态和一个定制的调制参数在不牺牲启动时间或者输出静态响应的情况下支持极低的待机功耗

    设计结果与现实很接近,方便调试

    UCC28700DBVR.zip
  • 看看我的,先把图上了再说,加上打包文件一个

    作品摘要:

    作品摘要: 用TI的设计软件设计一个升压电源,看来是如此的简单,选 型这些都很方便,不愧是大公司的软件,此产品是一个直流升压DC-DC电源,采用TI的LM3478做的输入为最低18V,最高为36V,输出为48V,300MADc-DC电源,再选择芯片时用TI的设计软件做出,此软件给出了原理图,同时效率及成本方面也很直观的了解得到,BOM也以给出,为我们做设计的节约了不少时间,做起来也轻松很多,选择做出的效果很接近实际值,在选型 方面也做得很详细,考虑到的方位也很多,效率成本一般是现在做开关电源的前题,很是赞一个,很好的设计软件

    Visualizer - 导览图示
    1. "New" 按钮将引领您到入口控制台,让
    您输入新的设计参数
    2. "Solutions" 按钮则会显示其它适用于
    您设计方案的零件,但该些零件不一定
    获得 WEBENCH Designer 的支持
    3. "View Demo" 按钮可带领您进入
    WEBENCH Visualizer 工具的使用说明页
    面
    4. 有关 WEBENCH® Visualizer 更多专家帮
    助,看 这里

    Visualizer - 选择您最佳
    的解决方案
    在 Visualizer 页面中,点击您最佳解
    决方案旁边的 "Start Design" 按钮,
    然后 WEBENCH Designer 便会为您的
    设计产生材料清单 (BOM) 和原理图,
    而在 WEBENCH 的工具列中将显示每一
    个组件的可用 WEBENCH 功能:
    "CC" 表示电路计算器是否适用于您的解决
    方案
    "thermometer" 表示 WebTHERM 温度模拟
    是否适用于您的解决方案
    "sine wave" 表示电气模拟是否适用于您的
    解决方案
    "shopping cart" 表示 Build It 定制原型建立
    套件是否可提供给您的解决方案。(不是所有
    零件皆拥有所有的功能特色)

    设计摘要 - 右边控制台
    设计摘要页面是 WEBENCH Designer
    的主页,在该处您可通过点击上方的导
    览图示进入其它的页面,又或可在页面
    中点击控制台进行工作,控制台的功能
    如下:
    1. "Charts" 控制台可显示随输入电压和负
    载电流而变化的重要操作数值图表,包
    括效率、占空比、电流、功率耗散和相
    角余裕等。
    2. "Schematic" 控制台可显示设计的原理
    图
    3. "Optimize" 控制台让您通过转动旋钮从
    小尺寸、高效率和低成本的角度优化您
    的设计。该页面还会显示不同优化设定
    级的主要参数图表,让您可立刻比较不
    同设定级下的大小、效率和成本。
    4. "Op Vals" 控制台可显示一系列与图标
    功能类似的主要操作数值表列,在该处
    您可更改输入电压和负载电流的数值以
    查看参数的变化,比方是效率、占空比、

    电流、功率耗散和相角余裕等。在某些
    情况下,控制台还会显示出一些特别功
    能的图表,例如是 LED 热能回折和 LED
    Triac 调光等。
    5. 材料清单 "BOM" 控制台可显示您设计
    所需的所有组件,您可在该处检视组件
    的制造商、零件编号和参数值,您也可
    更改设计中的组件,或在有需要的时候
    加入定制组件。
    6. "Sim" 按钮将会带领您进入电气模拟页
    面,在该处您可进行模拟以检视电路的
    态动特性,模拟范围包括波特图、稳态、
    开启、输入瞬态和负载瞬态等。
    7. "Your Complete Design" 控制台提供有用
    的网页连结,让您可获取样品、购买零
    件、下载 CAD 文件和设计报告。

    设计摘要 - 导览图示
    当创建好您的设计后,您将会被引领到
    WEBENCH 设计摘要页面,在页面的上方
    有一列导览图示,它可让您在步骤间来
    回转换,图标的功能如下:
    1. "Back" 按钮让您返回上一个步骤
    2. "New" 按钮引领您到入口控制台以输入
    新的设计参数
    3. "Solutions" 按钮则会显示其它适用于您
    设计方案的零件,但该些零件不一定获
    得 WEBENCH Designer 的支持
    4. "Visualizer" 按钮将带领您到一个页面,
    在该处可显示符合您输入要求的不同的
    WEBENCH 解决方案,您也可在该处使用
    不同的稳压器和另一组组件去创建新的
    设计
    5. "BOM" 按钮可显示您设计所需的所有
    组件,您可在该处检视组件的制造商、
    零件编号和参数值,您也可更改设计中
    的组件,或在有需要的时候加入 定制组
    件。

    6. "Charts" 控制台可显示随输入电压和负
    载电流而变化的重要操作数值图表,包
    括效率、占空比、电流、功率耗散和相
    角余裕等。
    7. "Schematic" 控制台可显示设计的原理
    图
    8. "Optimize" 按钮让您透过转动旋钮从小
    尺寸、高效率和低成本的角度优化您的
    设计。该页面还会显示不同优化设定级
    的主要参数图表,让您可实时比较不同
    设定级下的大小、效率和成本。
    9. "Op Vals" 按钮可显示一系列与图标功
    能类似的主要操作数值表列,在该处您
    可更改输入电压和负载电流的数值以查
    看参数的变化,比方是效率、占空比、
    电流、功率耗散和相角余裕等。在某些
    情况下,控制台还会显示出一些特别功
    能的图表,例如是 LED 热能回折和 LED
    Triac 调光等。
    10. "Sim" 按钮将会带领您进入电气模拟页
    面,在该处您可进行模拟以检视电路的
    态动特性,模拟范围包括波特图、稳态、
    开启、输入瞬态和负载瞬态等。
    11. "Thermal" 按钮可带领您进入温度模拟

    页面,让您可为设计进行电路板温度模
    拟以找出及解决散热的问题,您可在该
    处修改比如是输入电压、负载电流、环
    境温度和铜板厚度及气流等环境参数。
    当模拟完成后,画面会显示出一个彩色
    的热能分布图,但请注意该功能并不适
    用于所有的 WEBENCH 设计
    12. "Build It" 按钮可带领您进入订购页面,
    在该处您可亢订购符合您设计要求的定
    制原型建模套件,您也可下载相关的
    CAD 和 Gerber 文件,然而,这功能与
    温度模拟一样,亦不适用于所有的
    WEBENCH 设计
    13. "Print" 按钮可为您产生设效报表,包括
    原理图、才料清单和图表等记录文件

    设计摘要 - 左边控制台

    设计摘要 - 上方工具棒
    和控制

    下载 Altium 文件
    在建模用的零件将有 Altium 文件提
    供,并且将会在 Visualize 的页面中
    出现购物车的图示。当创建好设计后,
    只需点选 WEBENCH 导览列中的 Build
    It 按钮,然后再点选连结便可下载 文
    件。

    如何检索WEBENCH 设
    计
    WEBENCH 设计存储在服务器上,可以在
    以后检索。此外,也可以检索用
    WEBENCH Power Architect 做的组成多
    个设计的项目。这可以通过转到
    http://www.ti.com 页面右侧的
    WEBENCH 面板并点击MyDesigns 链接实
    现。

    此页显示您的设计、WEBENCH Power
    Architect 项目、共同设计和共享项目
    列表。点击左上角相应的标签上列出这
    些项目。在页面右侧点击“Power
    Designer 按钮,打开设计/项目。您也
    可以通过点击右侧的相应链接重命名、
    删除或生成一份设计报告。

    您也可以点击任何页面左上角的
    MyDesigns/Projects 链接,从WEBENCH
    Designer 应用回到您的设计和Power
    Architect 项目。点击结果页面的左上
    角相应的标签列出您的设计或
    WEBENCH Power Architect 项目。双击
    一行打开它,或使用右侧图标打开,共
    享、复制或删除设计或项目。

     看完写完了

    18-36 48V0.3A.zip
  • 本设计在设计开始的时候,在设计软件中输入的参数是:输入电压DC11.8-13.2V,输出电压DC24V,输出电流2A,工作温度30摄氏度,点设计开始后,软件给出了一系列的方案选择,排在第一位的是TPS55340,所以就决定选用此方案。此方案给出的信息是:覆盖面积495平方毫米,BOM成本4.56美元,效率可以到达95%,工作频率为646KHZ。本设计的外围电路相对简单,但觉得BOM成本有点高,所以调节优化器到最低BOM时会发现覆盖面积会增大到518平方毫米,BOM成本为下降到3.94美金,但效率不会变化。基本能满足设计需求。

    采用TPS55340设计输出24W升压电源.zip
  • 我利用德州仪器公司制作的 WEBENCH电源设计软件,设计了一个5V到12V的升压电路,首先我输入电源的电压范围和输出电压输出电流和环境温度,开始了我的电源设计之旅,如图。

    我又对电源的效率成本和最小面积进行了严格的要求,如图

    软件用2维图再次显示了一下 清晰明了,这种图形展示是提高效率的最好办法 而且到目前为止我只用了40秒哦 这软件的效率真的很高

    当然软件另外考虑了一些,给设计者 提供了更多的方便,这叫特色服务吧

    这些设计要求输入进去后 软件就给我推荐了芯片了,真的很好用

    我选择了第一个芯片 软件生成了原理图 效率图 芯片特性 材料清单 和工作数值

    1.原理图

    效率图

    成本面积图

    材料清单图

    工作数值图

    这些图还可以打印出来哦 呵呵

    整体来说这个软件真的很实用 之前用过一次不是很熟悉 

    现在操作起来 效率很高 对于缩短设计周期有个很大帮助 欢迎大家使用


  • 将24V转换成3.3V的DC电源

    设计为DC/DC电源转换芯片。此电路为一个24V-30V宽输入电压的电源转换器,可将24V直流电通过本设计的电路转换为3.3V,输出电流达到1A,为实验提供所需的3.3V直流电压(如为TI公司的TMS320系列DSP的供电提供解决方案等)。本设计同TI公司的TPS系列相比,电路较为简单实用,成本较低。为广大用户和生产商提供了一个新的解决方案。通过WEBENCH设计软件,非常快的设计出了本电路,效率、成本、体积都能让人满意,希望我的作品能够得到实际的应用。为广大电源爱好者带来方便。

  • 将24V转换成3.3V的DC电源

    设计为DC/DC电源转换芯片。此电路为一个24V-30V宽输入电压的电源转换器,可将24V直流电通过本设计的电路转换为3.3V,输出电流达到1A,为实验提供所需的3.3V直流电压(如为TI公司的TMS320系列DSP的供电提供解决方案等)。本设计同TI公司的TPS系列相比,电路较为简单实用,成本较低。为广大用户和生产商提供了一个新的解决方案。通过WEBENCH设计软件,非常快的设计出了本电路,效率、成本、体积都能让人满意,希望我的作品能够得到实际的应用。为广大电源爱好者带来方便。

    将24V转换成3.3V的DC电源.zip
  • LMZ12010 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可驱动高达10A的负载。LMZ12010采用 创新封装模式,提高了散热性能并可手工或机器焊接。

    LMZ12010可工作于6V和20V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V的可调高精度输出电压。LMZ12010仅需2个外部电阻和外部电容即可 实现电源解决方案。LMZ12010是一种可靠、稳健的设计方案,具有以下保护功能:热关断、输入欠压锁定、输出过电压保护、短路保 护、输出电流限制并允许预偏置电压输出启动。

  • 用于 USB 电池充电器的同步升压 (5V®4A) DC/DC 控制器设计

    webench_schematic_exchange_design_1876996_27_Altium.rar